フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□のレビュー

平均満足度 5.00 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□ omron(オムロン)
omron(オムロン)
9,998 / 税込 10,998
ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
エムツーカンパニー 様2025-11-19
用途:
揚水ポンプ

学校の揚水ポンプの制御盤が不良になっていた。
CPU基板が不良なので、リレー交換とか差し替えはできない。
配線も簡単で、緊急の応急処置用に在庫していて使用した。
端子台に記号があり配線しやすい。
交互運転はできないし、警報も出せないが自動運転が
復帰できるので1つ持っておくと便利。
去年、落雷により揚水ポンプ制御不能の現場で対応できなかったので
在庫しておくようにした。場合によっては排水ポンプでも使用できる。

2024-01-13
用途:
自宅前池の水面コントロール用
対象商品:
38968912

現設はナショナル フロートレスSW 21F-G が故障し、今回御社の 61FG に取り替えました。感度、性能とも良好でした。落雷等の過負荷に対する保護機能は十分でしょうか?

3人が参考にしています
2023-06-15
用途:
老朽化した機器の交換
対象商品:
06794672

工事業者でなかなか手に入らなく、物だけ自前で取り寄せて良いとの事。型番指定して注文したら翌日に届き助かりました。

フェンテホールディングス株式会社 様2023-01-18
用途:
井戸ポンプ制御盤に使用する。
対象商品:
06794672

コンパクトでとても良く動作状況が赤ランプで目視できる。

1人が参考にしています
株式会社オーレックス 様2022-07-25
用途:
クーリングタワー給水制御に使用
対象商品:
38968912

動作表示灯付きで、カバー付き電磁開閉器の動作を間接的に確認できるのがありがたい。
シンプル且つ合理的な回路構成。
ベース+プラグイン構造でリレー交換も楽にできる。
…のであれば、CRスナバやバリスタによる接点保護もセットできるようになっていると更に良い。

2人が参考にしています
庄司電気商会 様2022-09-10
用途:
ポンプの制御
対象商品:
38968912

納期は早い、安く使いやすく壊れにくい、又利用します

1人が参考にしています
白樺湖観光ホテル 様2021-10-16
用途:
汚水桝の排水ポンプ
対象商品:
38968912

今まで使用していたフロートなしスイッチ式のものが、時々エラーしてモーターが回らない時があったので買い替えです。非常に安く購入できました。
モーター駆動は今迄のリレーを使用、水面検知はステンレス製のカーテンレールを使いました。
大きさもウオールボックス内に収まりコンパクトでネジ止め式なので、交換も容易でした。

1人が参考にしています
アクティブワンこが 様2021-06-22
用途:
電気工事、農業用暗きょ排水
対象商品:
38968912

メーカーがちゃんとしているので、1年なるが正常に動作している。安心の商品である。

1人が参考にしています
2020-08-03
用途:
大雨時の雨水槽排水ポンプの自動運転
対象商品:
38968912

昔から使い慣れた商品なので信頼度・完成度の面で安心して使えます。改善点としては端子盤の各ネジに付属している四角ワッシャーが少し小さいので、電線(棒端子)を面で押さえるのではなく角の1点で押さえることになり少々不安が残ります。マイナスドライバーの先でこの四角ワッシャーを端子盤のセパレーターの間に差し込むと面で押さえた形になりますが、とても面倒です。

1人が参考にしています
株式会社松屋リネンサプライ 様2019-07-31
用途:
排水ピットの液面制御
対象商品:
38968912

古い同じものと交換した。今は古くなると製造中止になって。別の同等品と
交換しなければなりません。そうすると取り付けとか配線が変更になる。それをしなくて取り換えられるから助かる。

2人が参考にしています
2018-01-07
用途:
修理
対象商品:
32648025

オムロン標準商品なので、商品のついてはも問題なし
水関係商品ですので、速やかに対応出来て助かりました。

1人が参考にしています
2015-08-01
用途:
倉庫内の排水用
対象商品:
38968912

オムロンのフロートなしスイッチは以前から使用しているが安心して使用できるメーカーです。清水であれば棒型電極で問題ありませんが、今回は排水に使うため、電磁開閉器の100VACとフロートスイッチの使用電圧30V以下の整合のために設置しました。電極間の電圧は8Vです。

1人が参考にしています