単式スラスト玉軸受 51100番台のレビュー

平均満足度 5.00 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
単式スラスト玉軸受 51100番台 NSK(日本精工)
NSK(日本精工)
731 / 税込 804
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-25
用途:
機械整備時に使用

汎用旋盤の整備に使用しました。
メーカー品なので品質も素晴らしいが
ネットで1個から買えて簡単に手に入るのが有難いです。
整備作業では数多く要らないが部品はタイムリーに欲しいため、非常に助かります。

2022-12-21
用途:
組立
対象商品:
07023003

急遽必要になったため、手配しました。
とても助かりました。

ハナザワ電気センター 様2021-03-18
用途:
手動タイヤチェンジャー
対象商品:
07022985

タイヤチェンジャーに倍力レンチをつけるのに使いました。内径、外径ともちょうどよく、くるくる回るようになりました。

2020-12-16
用途:
回転板の支え
対象商品:
07022985

メーカー品ですので問題なく使用できました。納期も早くてよかったです。

エヌエスファスナー株式会社 様2020-09-03
用途:
試験機器の修理
対象商品:
07022933

試験機の修理を、安価に済ませる事が出来、喜んでいます。

2018-02-25
用途:
反射望遠鏡の鏡筒バンドの締め付け用
対象商品:
07022933

安定感があります。良い品です。ありがとうございます。

2016-05-03
用途:
バイク整備に使用
対象商品:
07022951

フロントフォークスプリングのフィーリング向上の為に使用しました。普通に問題無く使用しています。

2015-12-28
用途:
バイクの作業、メンテナンス
対象商品:
07022933

価格も手頃で安心の国内メーカー。
性能も申し分ありません。

1人が参考にしています
有限会社エムデーシステム 様2015-07-30
用途:
小型ターンテーブル
対象商品:
07023046

価格も安く
使いやすい サイズは変えるかも解らないが同じ製品を使うつもりです。

2014-03-15
用途:
スラストベアリングとして使用
対象商品:
07022942

問題なく使用できました。
スラストベアリングとしては相応な値段ですが、やはり少し高いと感じました。