単列深溝玉軸受 6800番台 DDU (両側接触ゴムシール形)のレビュー
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
2023-06-09
- 用途:
- 農業機械のメンテナンスで使用
- 対象商品:
- 06955033
負荷のかかる部分で使用しているので、壊れていなくても消耗品として扱い毎年、交換して来年に向けて準備しています。作業中に壊れた場合、分からず使い続ける事になるのでそれだけは避けないといけないので重要な部品です。
2022-08-26
- 用途:
- ロードバイクのハブベアリング交換のため
- 対象商品:
- 06955042
さすが国産の大手メーカーのベアリングだけのことはあって、安価でありながら、非常に回転性が良く、大変満足しています。
2021-03-19
- 用途:
- ロードバイクのオーバーホール
- 対象商品:
- 06955085
Pinarello FP-5のステアリングコラムのベアリングとして使用しました。
なるべく国産部品を使いたいと思っているので良いものに出会えたと思っています。
2020-02-23
- 用途:
- ロードバイクのBB30ボトムブラケット
- 対象商品:
- 06955085
片面接触、片面非接触のベアリングが欲しく、6806VVと6806DDUを購入してシールを移植して作成することに
当然シールを外すのは推奨しないので自己責任で実施しました
やはり、国産ベアリングには絶対の信頼がありますし安いですね
1人が参考にしています
2020-01-26
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 06955076
カンパニョーロのパワートルククランク用に購入
規格品なので全く問題無く交換完了
もちろん回転もスムーズです
単品でこの価格で入手できる事に感謝です
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
2016-08-18
- 用途:
- アドレスv125g(k9)クラッチドリブンベアリング交換
- 対象商品:
- 06955042
アドレスv125g(k9)クラッチドリブンベアリング交換しました。
純正品ではないですがメーカー品ですので安心です。
スナップリングが奥まっていて外せずktcのSCP-171LL も同時購入しました。
3人が参考にしています
2016-06-04
- 用途:
- アドレスV125(CF46A)のクラッチのベアリング(09262-15035 )として使えます
- 対象商品:
- 06955042
純正品と全く同じ品でした。こちらで買うと価格は3分の1で済みます
5人が参考にしています