防じんマスク No.8511-DS2のレビュー

平均満足度 4.55 (65件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防じんマスク No.8511-DS2 3M(スリーエム)
3M(スリーエム)
   
クールフローバルブの採用により、呼気による熱やムレも排出する為、快適な作業を行えます。 ノーズクリップをM型にすることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減しています。ドッグイヤー形状は、カップ型マスクの縁にミミを付け、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。 ソフトインナーカバーウェブは、マスクの内側にソフトなフィルターを使用し、包み込むような肌触りを実現しました。 【用途】溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
65件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-06-22
用途:
医療用として
対象商品:
02511871

男性の着用ではフィット感.密着具合かなり良い。女性には少し大きいようです。常備していたN95マスクを再利用しながら診療していたので3MのDS2が購入でき本当に助かりました。

1人が参考にしています
2019-05-22
用途:
無料サンプル
対象商品:
02511871

以前、同じ3Mの[8805-DS2]を注文したことが有ったからなのか、
こちらの製品を無料サンプルとして勧められたので注文してみました。
これは外側に目の荒い不織布を用い、内側はかなり目の細かい不織布を、
その間にも中間的な物を挟んでいるようで、ダストの捕集力は高いようです。
外周部は熱溶着部が比較的幅広な面を作っており、マスクと顔の密着性を
高めているようですし、鼻の両脇を押さえるアルミ板もM字形の凝った作りで
効果的に空気漏れを防いでくれます。
ただ、顔に接する面にゴムひもを固定する金具が露出しているのは気になる部分です。
排気弁は従来の3M製品と同じ物で、確実に動作しています。
木屑や土埃の立つ現場で一日使ったところ、表面がうっすら土色になるほど汚れましたが、
内側は綺麗で鼻の穴の中が汚れる事はなかったので、性能はいいと思います。
リピートするかどうかは価格次第ですね。

1人が参考にしています
株式会社三友工研 様2019-05-22
用途:
金属溶接部の切削仕上げ作業に用にマスクを使用しています
対象商品:
02511871

従来使用していたものは肌に密着していたので口の周りとマスク周辺の水滴が着いてしまいました、休憩後再装着の際 再使用できなくて交換頻度が多かったです
この商品は空間があり息苦しいこともなく、
水滴が付く事もなく交換頻度も少なくて経済的です
これからも継続使用します。

2019-08-29
用途:
塗装をするときに使用
対象商品:
02511871

前に、防じんマスクを無料で送られてきて、使用したところ、使用心地ともちもよいので、今回購入することにしました

2019-05-20
用途:
粉塵のある場所で
対象商品:
02511871

今まで安物のマスクを使ってたのですが全然違うです。
とても快適で使いやすいです。
ただ、物はよくてもやはり価格の問題で
ちょっと使いにくくても安い方へ手が出てしまいますね。
高くて良いものは「ここぞ」というときの専用品になってます。
とにかく、この商品に関しては人にお勧めできる素晴らしマスクです。
一度は使ってみる価値はあるでしょう。

2019-05-20
用途:
切削作業
対象商品:
02511871

安物にありがちな形状を維持しない鼻を押さえる金具部がこの商品はしっかりしているので鼻の隙間もしっかりサポートしている。全体の材質は肉厚のフワフワした感じ。フィット感も抜群でした。ゴムも生ゴムではなく綿が巻いてあるモノ。全体的にワンランク上の製品でした。

2019-06-01
用途:
金属粉の処理、木材のサンディングなど
対象商品:
02511871

サンプルでいただきました。
普段は他社製DS2(排気弁なし)を使っています。
機能やフィット感など大変満足です。が
ゴムが細く少しキツイように感じました。

2019-05-30
用途:
塗装準備作業(サンダー掛け等)、塗装作業
対象商品:
02511871

マスク機能は大変満足、吸うのも吐くのも今まで使ったものよりは大変良いです、満足です!た・だ・し!ゴムがきつすぎでくい込みがすごい、痛かったので一部切断してひも継ぎ足して使用しました。改良してほしい点はそこですが、あまり緩いとマスクの効果がなくなり、難しいところだと思います。

2019-05-20
用途:
銭湯の釜掃除
対象商品:
02511871

ススに硫黄分が有り、臭いでくしゃみが出ましたが
この商品を付けると、臭いもなく、ススも吸わず快適に
釜清掃が、出来ました。
また、真ん中の弁が空気を吐く時に開いて、吸い込む時に閉まるので、
スムーズに呼吸が出来、眼鏡を掛けていても曇りませんでした。

株式会社ヤマダ工業 様2019-05-20
用途:
鋼材の溶接、研磨、切断
対象商品:
02511871

普段は同じスリーエムの8805-DS2を購入しています。
見た目からこちらの方が高機能そうですし、実際呼吸が楽で匂い等不快感も軽減するようです。
ただ使い捨てなのでお値段的にすぐに変えることにはならないです。
日本人は大切に使ってくれますが外人さんは直ぐに交換したり放置しちゃって扱いが雑なので。

2019-05-30
用途:
家屋解体作業時
対象商品:
02511871

耳かけタイプではないので耳が痛くならなくて良かったです
鼻まわりも厚みがあり
顔だち、頭の大きさ問わず色々な人が使用できるのではないでしょうか

有限会社白石鉄工所 様2019-05-20
用途:
グラインダー、草刈り
対象商品:
02511871

排気弁のおかげで水蒸気がこもらずに新鮮な空気が吸えるように思います。
ただ、ゴム紐が、上下2本に頭を通す形状のため、着脱が不便です。
また、ゴムがきつくて窮屈です。
横着して上1本のみ通した場合、ずれて安定しません。
K社頭ひもタイプRBに慣れているとこの形状のゴム紐は常用できませんでした。

株式会社トーワ自工 様2019-05-20
用途:
塗装作業、自動車、機械のメンテナンス時
対象商品:
02511871

非常にフィット感が良いです、隙間がないので入って来る事もなく良いマスクです。ただゴムひもの調整がないので中にはゆるい人もいるようです、私は少しきつく感じました。サイズ表記がないのでフリーサイズかな ? です。

2019-05-20
用途:
塗装作業及び粉塵対策
対象商品:
02511871

従来の防塵マスクに排気弁が付いたタイプなので、長時間装着しても呼吸がとても楽で疲れません。排気弁はシリコンのシートがふたをしているだけですが、吸気時にしっかり閉じるので、粉塵の侵入もしっかり防げます。とても優れたマスクだと思います。

有限会社アイ・ビー・イー 様2019-05-22
用途:
粉体を扱う作業
対象商品:
02511871

耳にバンドをかけないので、耳が痛くならない。長時間の使用でも呼吸がとても楽で、メガネの曇らないのがとても良いです。価格がもう少し安ければ…

株式会社マツダプロセシング中国 様2019-05-30
用途:
トラックの荷台へアングル等の取付作業
対象商品:
02511871

他社製品に比べて、フィット感が良いのと呼吸がしやすい、暑苦しさが少ないと思います。

2019-05-20
用途:
清掃作業
対象商品:
02511871

弱い薬剤を使用した清掃作業に使用しましたが、とても快適でした。
肌触りが良く呼吸も楽で長時間の使用にもストレスを感じずに作業できました。

株式会社松村鉄工所 様2019-05-20
用途:
通常の工場作業に使用した
対象商品:
02511871

息の通りがよく楽に作業ができた。しかし見た目がいかにもって感じでした。
もっとさりげない感じのマスクの形状にしてほしい。

2019-05-21
用途:
サンダーがけ及びルーターがけ、など。
対象商品:
02511871

フィット感がとても良く呼吸もしやすい。今まで8812-DS1を使っていましたがこれから8511-DS2に変えます。

2019-05-23
用途:
工場内、機械清掃
対象商品:
02511871

肌に触れる感触もよく、呼吸の妨げも少ないので、息苦しさによる疲労感が少ないです。