マグネットポンプ (温水用)のレビュー

平均満足度 4.24 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マグネットポンプ (温水用) 三相電機
三相電機
15,980 / 税込 17,578
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
50件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-10-15
用途:
ハウスの暖房
対象商品:
07184021

リピートで購入しています。他のサイトの方が若干安価でもありますが、メーカーに在庫がないのでと納品までに2ケ月位かかったりします。少し位高くてもモノタロウさんでは在庫を数お持ちで2~3日で納品してくれます。助かります。

原設備 様2022-08-12
用途:
温水の2階へのポンプアップ
対象商品:
07184037

静粛性・揚水能力・コンパクトな筐体・吐水方向の変更が可能など、いずれも満足のいくものでした。心配した吐水量や水圧もしっかりあり安心しました。欲を言えば、配管の接続部分が金属のネジ山であって欲しかったのと、本体を固定する台座のビス穴がもう少し外側にあれば施工しやすいかと感じました。

5人が参考にしています
Reiwa工業合同会社 様2021-08-25
用途:
機械の部品交換
対象商品:
07184003

古い温水交換機に取り付け、結果として、動いています。

1人が参考にしています
有限会社ビットワークス 様2020-12-22
用途:
ストーブ煙突の排熱温水を利用した床暖システムの循環ポンプ
対象商品:
07183942

数年前に購入した製品の取り換え用に使用。同様品はホームセンター等には無いので、重宝してます。モータ音も静かで、北海道の冬期間11月~4月までノンストップで稼働してます。

10人が参考にしています
2020-05-16
用途:
貯湯タンクのポンプ交換
対象商品:
07184003

手頃な価格で性能も耐久性も十分。実績があるので何も心配無用なのも有り難い。

1人が参考にしています
car-1.jp 栗原商店 様2023-04-03
用途:
低い屋根からの太陽光温水器の水流を強くするため。
対象商品:
07183994

低い屋根からの太陽光温水器の水流を強くするため購入。思ったよりも水流が弱かったで費用対効果に疑問になりました。さらに上のポンプでないと厳しいのかもしれません。このポンプ自体はしっかり動きますのでいいと思いますが、他の方も書かれていますが、樹脂製の配管接続部がたよりないのでネジ山をだめにしそうで怖いです。ピッチもネジ込めるものとだめなのとが発生しました。同じ規格なのに信頼性がありません。金属でないと困ります。

4人が参考にしています
2020-03-14
用途:
太陽熱温水器の温水循環
対象商品:
07183942

音、振動もなく循環量も期待どうりで大変満足しています。後は、耐久性があればいいですね。

4人が参考にしています
2021-01-18
用途:
機器交換
対象商品:
07184021

納期が早く満足です今後も貴社を利用することにします。

2019-10-04
用途:
ソーラータンクの循環
対象商品:
07183985

サイズと性能がちょうどいい。取り付けブラケットがあればなおよかった。

1人が参考にしています
2020-01-15
用途:
お湯の循環ポンプ交換に
対象商品:
07183942

元々、三相の同じタイプなので、ほぼポン付けでした。音が出だしたので交換しましたが、15年も動いていたので、信頼できるマグネットポンプかと思います。

2人が参考にしています
2019-05-13
用途:
太陽熱温水器の不凍液循環ぽんぷとして」
対象商品:
07184003

性能については期待以上だった。出来れば
取り付けベースをもっと任意に変更できるようにして欲しい。

株式会社白馬味噌 様2019-01-24
用途:
自社の営繕部で、修理に使いました。
対象商品:
07184037

メーカーの修理がお手上げで、廃棄されそうな器具を、自社の手で復活させるのに役立ちました。今快調に動いています。

2019-01-10
用途:
太陽熱温水器 循環器ポンプのメンタナンス
対象商品:
07184037

純正ポンプが生産中止のため購入。ポンプの吐水口 60度間隔で回転でき設置の自由度が高い。
仕様上少し大きめのポンプですが大きさは本来設置されていたポンプと殆ど同じなので楽に設置できた。

2020-12-22
用途:
風呂水をボイラー(70度)から風呂へ
対象商品:
07183985

以前は家庭用ポンプ(耐熱温度0~40度)を使用 3年でパッキンがNG
当品は耐熱温度が90度で改善された。

2018-08-30
用途:
太陽熱温水器の修理
対象商品:
07183942

修理交換後、順調に作動しています。ただし、温水器本体に取りつけられていたポンプとは液体の吐出口の方向が逆だったので調整が必要でした。

1人が参考にしています
2018-08-28
用途:
機械のメンテナンス交換時
対象商品:
07183976

温水の洗浄機械に使用しています。機械の主要な部分ですが性能も良く長持ちしています。

2018-03-16
用途:
エコキュート修理
対象商品:
07183967

仕様内容確認の上発注しました処、取付等も既設ポンプとほぼ同一場所に固定することができ従来の性能維持を保つ事ができ満足しています。

2017-11-23
用途:
太陽熱温水器循環ポンプ
対象商品:
07184021

太陽熱温水器のポンプが水漏れして、代替え品として
選びました。少し小型で取り付けに少し工夫が必要でしたが、
問題なく動作しています。15年以上使用しているため
メーカーに連絡したら、間違いなく新しい温水器を薦められるでしょう

2016-07-15
用途:
ソーラー温水器不凍液の循環ポンプ
対象商品:
07184021

昭和60年に設置したポンプの故障で 同機能の製品があったので ありがたかったです。給湯費がとても助かっています。即納もありがたかったです。

2018-04-26
用途:
太陽熱温水器の不凍液の循環のため。
対象商品:
07184003

同時に購入したク―ラント比重計はこの為に使用するために購入したものです。
問題なく使用してます。