トロコイドポンプのレビュー

平均満足度 4.52 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トロコイドポンプ 日本オイルポンプ
日本オイルポンプ
5,998 / 税込 6,598
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-19
用途:
装置改造
対象商品:
07177676

問題なく使用しました。オーバーフロー洗浄液回収に使用しました

2025-02-17
用途:
船舶のオイル交換に使用

排出量も問題なく安定しています
サクションを長くすると、オイルシールからエアーを吸って半分以下の量となります、構造的に仕方がないのでしょうが、ダブルリップシールなどで何とかなりませんかね
物は非常に良いです

1人が参考にしています
イーテックメタル 様2024-02-09
用途:
切削油
対象商品:
07177651

汎用性がある部品ですが 弊社の古い機械に合うか不安でしたが適合して使えました
この手の部品は消耗品だと思うので在庫として購入してもよいかと思います。

矢部工業所 様2022-04-18
用途:
エグリの機械
対象商品:
07177667

40年以上前の機械にもかかわらずピッタリはまった。

有限会社 人吉スイコー 様2019-07-02
用途:
ネジ切りマシンに使用
対象商品:
07177651

油の量が多いのでコックで絞ったらポンプ回転不能に成る、量の調整出来たら良いと思います。

1人が参考にしています
2018-03-18
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
07177685

ギヤオイルの交換でサクションガンを使っていたが,液漏れがひどく使い物にならなかったので購入。充電ドライバーに取付けて使ってみたら,作業がとても楽にでき,作業能率が格段に向上した。液漏れの悩みもなく買って良かった。

4人が参考にしています
2017-12-25
用途:
グリスの供給に最適です。
対象商品:
07177685

定量が吐出でき、簡単なシステムで、非常に助かっています。
SUS製があれば、私の使用量は、5倍になるので、作ってもらえないかな。

2人が参考にしています
株式会社吉成産業 様2017-03-05
用途:
潤滑油の搬送
対象商品:
07177667

トロコイドポンプは安定しております、ギヤに比べ音も静かです、今回は古いポンプの交換です、穴も完璧に合い満足です。

2017-03-02
用途:
機械の潤滑油ポンプ交換
対象商品:
07177667

鉄工機械の潤滑油ポンプが油吸わなくなったので交換。
元の物は軸がロングタイプで、取付位置と配管をやりかえる必要があったのでロングタイプも取扱い願いたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

株式会社天竜設備 様2017-01-22
用途:
機械修理
対象商品:
07177651

アサダのねじ切り器のポンプが壊れた為、一か八かで購入しましたが、無加工で取り付け可能でした!

1人が参考にしています
2021-04-30
用途:
オイルポンプ
対象商品:
07177676

実験用に購入。
物は良いですが、軸の回転方向と接続口に注意。

2人が参考にしています
株式会社森下電設工業 様2017-05-31
用途:
機械の
対象商品:
07177667

さすがにロングセラー商品だと思います。品質は最高です。

2017-03-09
用途:
機械の潤滑
対象商品:
07177651

異なる品番にて指摘されている方が既におられますが、回転方向が逆のTOP-10ARを加えて欲しい。

4人が参考にしています
2018-12-21
用途:
産業機械の作動油交換作業
対象商品:
07177685

市販の電ドル(回転方向可変)につなげて使用しましたが、問題ありませんでした。十分にその役目は果たせる品物でした。

有限会社ニエダ工業 様2016-04-24
用途:
パイプカット用切削油ポンプで使用
対象商品:
07177667

以前までは、油さしで切削油をかけて作業していたのが楽になり作業効率が上がりました。

2015-08-19
用途:
クーラントの潤滑ポンプを交換
対象商品:
07177651

古いポンプが壊れて
買い換えました
外観は色合いが少々変わっていましたが
取り付け穴位置は同じで
問題なく作動しました
倍ぐらいの勢いがあります
新しくして良かったです。

2015-09-07
用途:
デフオイル交換に
対象商品:
07177676

デフオイルのオイル交換に使用。
ちょっと改造が必要ですが、問題なく使えています。

有限会社城千 様2016-07-14
用途:
廃油バーナーの部品。廃油供給ポンプとして使用
対象商品:
07177685

是非とも、品番 「TOP-13A R」を商品ラインナップに入れて頂きたい。
「TOP-13A」と「TOP-13A R」は回転方向がg

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後のラインナップの参考にさせて頂きます。

2015-04-22
用途:
リサイクルオイルの回収作業
対象商品:
07177685

製造工程で排出される切削オイルを回収リサイクルする作業に時間と負担がかかっていたが、トロコイドポンプをまわしてゆっくり回収するとベリーグッド。

2014-07-31
用途:
交換部品
対象商品:
07177667

問題なく使えました。 1ヶ単位で買えるところも良かったです。 今後も買うと思います。

1人が参考にしています