DS成形平歯車のレビュー

平均満足度 4.60 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)
199 / 税込 219
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-16
用途:
工作、DIYに
対象商品:
07149755

強度もあり、使用したい部分には最適です。接着は無理なので加熱して溶けた状態にして
とりつけたいものをとりつけたりします。超精密な寸法ではできないので目分量で対応
試作品に特に用います。

2022-06-25
用途:
電動シャッターの修理に
対象商品:
07149493

加工前提で購入。我が家の電動シャッターの操作部に使用しました。ピッチの計算がわかれば、色んな物に使えるのでこんなギアだけ購入出来るのはありがたいと思います。

2022-08-29
用途:
おもちゃギーアボクス
対象商品:
07149301

特に問題はありませんでした。1Wモターとうごきます。

株式会社ジェーピーシーネット 様2021-03-25
用途:
個人の趣味用製作
対象商品:
07149886

丁寧な正確な製品。今後も違う製品を購入すると思います。

2021-01-29
用途:
LBP熱定着器の駆動ギアの補修
対象商品:
07149773

製造・修理終了製品の為、修理部品が入手できず、本製品を加工して応急処置し無事に復活できました。①金属製、②ジュラコン製、③プラスチック製の3種類を購入しましたが①は加工が難しく②③を使用中です。この先どれくらい長持ちして稼働できるか楽しみです。

2020-10-27
用途:
Panasonic ビューティートワレの修理用に
対象商品:
07149755

パナソニックのシャワートイレ(ウォシュレット)・ビューティートワレCH922S が内部の樹脂の割れでノズルが出てこなくなりました。 こちらの商品を代用し修理しました。歯数と径はほぼ同一ですので、でっぱりとギアの厚みを削り、芯にはジュラコンのスペーサをいれて問題なく動作しています。 ついでに消臭フィルターも市販の活性炭を使って取り替えました。 純正のギアは耐久性があまりない上に部品は出ないようですので、今回は大いに助かりました。

1人が参考にしています
日新電気興業株式会社 様2020-04-17
用途:
バイクメーターの修理
対象商品:
07149292

精度、品質とも問題ありません。
単品対応というのは助かります。
プライベートのレストア用なら価格も納得できるレベル。

1人が参考にしています
2020-04-28
用途:
鉄道模型の駆動部
対象商品:
07149414

種類も豊富で設計の自由度が高くなり助かる。金属歯車との組み合わせで騒音も低減。

2020-04-19
用途:
模型のギア交換
対象商品:
07149274

交換部品として購入しましたが 少しの加工で問題無く使えました。

2019-05-29
用途:
ラミネーターの修理
対象商品:
07149746

ラミネーターの歯車の歯がつぶれて駆動しなくなったため今回購入の歯車のシャフト部分を加工(5mm径⇒8mm径Dカットあり)して代用しました。歯巾は6mmで丁度良かったのですが、シャフトの部分が8mmに加工する必要があったので削るとシャフト部分の厚みが約2mm薄くなり強度的に少し不安でしたが材質がジュラコンで粘りがある為問題なく駆動しました。歯の厚さは面一で6mmあれば穴を大きく加工してもこのような心配もなく良いかと思います。

2019-03-09
用途:
実験用に
対象商品:
07149834

コストパフォーマンスがよい。
他社製品とそん色はないです。

2019-02-28
用途:
農機の補修
対象商品:
23830467

ギアとしての使い方とは異なるフランジとして使用。
シャフトと固定するためハブに止めねじのタップを切って固定。
軽負荷なので価格も手ごろで良好です。

2018-07-01
用途:
動力用の伝達機構として利用している
対象商品:
07149572

小さな隙間に収める部品を探していたところ丁度良い大きさのものがあり満足している

2018-04-09
用途:
小型DCモーターのピニオンギアとして使っています。
対象商品:
07149493

12W程度の仕事率で数日回し続けていますが、まだまだ健在です。黄銅製のものと遜色なく使えそうです。

岡崎工業 様2018-06-04
用途:
子供のおもちゃの修理
対象商品:
07149712

ディズニーピクサー映画のウォーリーのラジコンおもちゃの修理で使用しました。
モーターから変速ギアを介して、キャタピラ軸についている最終ギアが割れて空回りしてしまったので。
ボス長(CAD図F寸法)がやや長かったですが、少し切断。
軸(CAD図A寸法)への嵌め合いもガッチリぴったりで、見事にウォーリーは復活しました。
これだけで送料500円は高いですが、結果は大成功だったので満足です。

2人が参考にしています
2017-03-09
用途:
ある装置の試作及び性能検証データ収集とその出願作業のため。
対象商品:
07149712

安価で改造組み込み等容易なため、耐久性を問わない試作に最適です。

2017-06-06
用途:
模型の製作
対象商品:
07149502

軸と歯車の容易な固定の方法をお教えいただければありがたい。(カタログ集の中に見つけたが、施工がむずかしい)

3人が参考にしています
2017-01-12
用途:
簡単な模型の減速機構
対象商品:
07149405

安く歯車を購入できました。KHK製で、歯の噛み合いもよく、寸法や芯もしっかりしているので、素人設計でも使いやすいです。

2016-10-03
用途:
オーディオ製品の駆動ギアに
対象商品:
07149292

なかなか合うギアがなく困っていたところ、これを見つけて購入しました。
カタログデータが詳細に記載されているので目的のものを安心して注文できました。

2022-10-12
用途:
スピードメーター内の歯車に使用
対象商品:
07149396

バイクのスピードメーター内の歯車が割れて動かなくなったので交換用に使用した。基本、加工しての流用だが、歯数が合えば使うことができる。もっとたくさんの種類があれば良いのだが。

2人が参考にしています