スパナのレビュー

平均満足度 4.89 (55件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパナ KTC
KTC
709 / 税込 780
55件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-04-26
用途:
KTCの工具が欲しくて
対象商品:
07113531

KTCの工具が欲しくて購入しました。
良い商品です。

2019-07-29
用途:
77年前のイギリス製シンガーミシンのナットの締め付けに使いました。
対象商品:
07113504

機械内部の為、目測にて5.5mm 6mm 7mm 8mmのスパナを試しましたが
どれも適合せず、調べるとイギリスはインチサイズでした。
質感と使い勝手は申し分なく、KTCなら安心して使えると実感しました。
インチサイズの問い合わせにも、大変親切丁寧に対応して頂き、
本当に信頼できうるメーカーです。

2019-06-26
用途:
自動車修理
対象商品:
07113565

精度 強度 共に間違いない商品です。値段が安ければ 尚 良いですが…!

2019-06-21
用途:
バイクの車載工具に
対象商品:
07113531

普段からKTC製の工具を使っていますが、絶対的に信頼できるメーカーです。外国製の高価な工具は不要です。

2019-05-16
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
07113626

価格の安いものも多数ありますが、やはりフィット感、ネジに当たる面積も違います。安心して使うなら、やっぱり工具も選ばないといけないとつくづく感じます。

株式会社 試作工房 電 様2019-02-04
用途:
ツールホルダの締め付けに
対象商品:
07113723

珍しい25mm幅なので購入出来てよかったです。仕様には問題なくて助かりました。

株式会社novisクラフトワークス 様2018-11-01
用途:
機械のメンテナンスおよび刃物交換
対象商品:
07113547

KTCのスパナが他社と違うのは圧力をかけても経年で変形したりしないことです。スパナで力任せに滑った時ほど危険なことはありませんから安心して使えます。

2018-10-31
用途:
重機のメンテナンス時
対象商品:
07113626

KTCブランドの工具は、変形の心配が少なく安心して使えます。

2019-03-31
用途:
加工機械の調整
対象商品:
07113565

メーカー品なので安心してガンガン使用できます、気に入ってます。

2018-03-12
用途:
ロードバイク整備
対象商品:
07113617

安定の日本製。少々偏って負荷をかけても工具本体に何ら傷がつくこともありませんし、ピタッとボルトにフィットするところはニヤッとなります。

2024-02-08
用途:
シンク下フレキホースナット部締め付け
対象商品:
07113705

インチが大きいので仕方がないが、シンク下の狭い隙間で回転角度が小さい場所で作業しなければならないので、全長が短い製品が欲しい。

2017-09-12
用途:
船舶搭載用TOOLに使用
対象商品:
07113486

KTCです。間違いはありません。胴の部分の幅が広いのがちょっと気になりますが、スナップオンではありませんし、価格が安いですから満足です。

2017-12-04
用途:
バイクの整備
対象商品:
07113565

JIS規格で、M8のナットが13mmでないと回せないんです。両口スパナ、メガネレンチ、ソケット(六角)を全部、KTCで揃えました。大きなトルクをかけるとか、舐めそうな場所は、KTCを使うことにしています。

2017-05-20
用途:
設備工事
対象商品:
07113522

10×11のスパナを探していたところ、KTCがキャンペーンでお値打ち価格となっていたので、2本購入。いい買い物ができました。

2020-10-23
用途:
バイクの整備に使う。
対象商品:
07113513

他社製品に比べて握る部分がくぼんでおり軽量、もう少し重たい方がはっきりして使い勝手が良いのではないか?

2016-10-18
用途:
自転車、バイクのメンテナンス
対象商品:
07113583

前から欲しかった口径で、KTC製がお値打ちに入手できました。

2016-08-05
用途:
家族のママチャリのメンテナンス
対象商品:
07113513

家族もママチャリのメンテナンスに使用、昔から(30年前)KTCファンであったので、手持ちで足りないMMを購入しました。使用感はサンディーメカニックとしては、全く問題なく使用出来ます。

2016-07-21
用途:
シティサイクルのメンテナンス
対象商品:
07113486

基本工具と言う事で昔からKTCを愛用しています。ソケットレンチが使えない箇所での確実な作業に最適です。さすが、KTC

2016-04-25
用途:
車の整備
対象商品:
07113461

KTCの物は信頼しているので何も問題無し。あと、支払い方法がなぁ…毎回の代引き手数料は痛いね~、商品受け取りも本人が居ないといけないし、コンビニ払いでもあると助かるんですがね~。

1人が参考にしています
2016-12-04
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
07113574

ホームセンターに売ってある品物と変わりなく満足しております。
またお願いします。