クレ6-66のレビュー
- 用途:
- 船舶機関用
マリーン用として長期間使用中
一概には言えないが他船556仕様と比べると
機関周辺錆具合は流石
- 用途:
- ラジコンバギーの足回りの掃除
砂、土で汚れたラジコンバギーをブラシで軽く汚れを落とします。
そして足まわりにクレ6-66をスプレーしてコンプレッサーで吹き飛ばすと
キレイになります!!
- 用途:
- 船舶、船外機、バッテリーターミナル等
船舶、船外機、バッテリーターミナル等
海水ですので、6-66一択です。
- 用途:
- 船外機の 手入れ
- 対象商品:
- 06744717
船外機をボ-トに付けて 釣りしてますが 帰ってきたとき 軽く水で 塩を落とすのですが 乾き切らなくても スプレーすれば ちゃんと金属部分に馴染んで 水は弾く おっ さすが と思います
- 用途:
- 管理機の爪保護
- 対象商品:
- 06744717
管理機の泥を水洗いした後の爪や下部の掃除の後に使用しています
刃先が普通は錆が浮きますがスプレーして拭き取っておくと錆びません
次回も気持ちよく稼動出来ます
- 用途:
- 自転車の金属表面防錆
- 対象商品:
- 06744717
他社製品と防錆性能を比較した結果。優位性が確認できたためこの製品を自転車修理で常用しております
ウエスを介して外装変速機のスプロケットに擦りつけると雨2回程度耐えることができます。
サスペンション等のメッキパーツ以外でグリスが適さない部位はすべてこれ一本で対応できると考えています。香りが柑橘系でちょっとクセになります
- 用途:
- 金属面の保護
本来の使用用途とは異なる使い方かもしれませんが、
各種金属:鉄・ステンレス(溶接品)・アルミ・銅・真鍮で作った製品の運搬時など
短期的な防錆として使っております。
- 用途:
- バイクの防錆のため
- 対象商品:
- 06744717
ベタベタしないで金属の表面になじむ感じです。各ネジやフロントフォークにスプレーしておきました。どれくらいの防錆効果があるのかまだわかりませんが良さそうな感じです。
- 用途:
- 家電基板延命処置
- 対象商品:
- 06744717
お疲れ様です。古くても動いている耐久消費財は大したものです。今般の多機能はありませんが役目を果たしております。費用対効果で清掃時に226→666→モノタロウシリコンスプレーで
コーティングして頑張ってもらってます。一式モノタロウで買うのがお得ですよ。
- 用途:
- 自動車整備に使用
- 対象商品:
- 06744717
自動車整備の際に足回り、下回りの防錆剤として色々な商品を試して来ました。
この商品を購入する前はあるメーカーの防錆スプレーを使用しており耐久性
防錆効果も満足していたのですが価格が高くこの商品の3倍以上しました。
良いとの評判を聞き今回購入し使用しましたが、非常に良いです。
キツイ匂いも無くスプレー後もサラサラした感じでべたつきもありません。
あとは防錆効果と耐久性があれば大満足です。
- 用途:
- ボートのメンテナンス
- 対象商品:
- 06744717
かれこれ 20年位ボートの防錆、潤滑用に使用。556と比較してどの程度良いのか分かりませんがメーカーのPRを信用して使っています。特に不具合はありません。今後も使用予定。
- 用途:
- 機械メンテナンス
- 対象商品:
- 06744717
離島在住であらゆる物の錆に苦慮しておりますが、この商品はマリン用途に特化してるだけのことはあり、同社の556と違い油膜が切れる感じが殆ど有りません。
もう手離せない商品ですね。