- 用途:
- 水配管
- 対象商品:
- 07333882
水の取り回しに使用しています.モノタロウブランドで安価ですが,何ら支障なく使用出来ているため,その後もこのブランドを使用しています.
- 用途:
- 給水用
- 対象商品:
- 07333873
本日15%OFFだったので、1巻き買う予定でしたが、2巻きにしました。
以前はホームセンターで特注してましたが、1巻き 15,000円位でしたが、モノタローで安く買えるのでありがたいです
- 用途:
- 製品間の緩衝材として
- 対象商品:
- 07333977
使う用途は違うのですが、製品同士がぶつかり傷になるのを防ぐ傷防止として利用しています、ホームセンターより安価で非常に助かります。
- 用途:
- コア抜き
- 対象商品:
- 07333891
水タンクから施工場所まで遠いので購入しました。先端にエアーホースの三又を使用しても水量はかわりません。普通のホースより軽いのと耐圧なので何の心配もなく使用してます。
- 用途:
- 保護用
- 対象商品:
- 07333952
ホースとしては使用していませんが、保護のためカットして使用しています
ハサミでは切りにくいので、カッターで切って使用しています。消耗品として、使用するので、低価格が魅力です。
- 用途:
- 圧力ホースで使用
- 対象商品:
- 07333882
少々PVC樹脂の匂いがしますが、商品は普通に使えます。
最高使用圧力以下でも、膨張率が大きい様に思いました
耐久性が良ければ又購入します。
- 用途:
- 工場内の水周り全般
- 対象商品:
- 07333891
交換を要する事に使用する事が多いので低価格で購入出来有難く感じております。商品には満足しておりますので特に改善点を感じる事はありません。
- 用途:
- 注入作業に
- 対象商品:
- 07333891
エポキシ樹脂や細粒のグラウト注入に使用しています。
値段なりの商品だと思います。ホースの交換の時期もはやめにしてどんどん新しいのに入れ替えてます。
コスパに優れた商品です。
- 用途:
- 工場内にて、手摺の保護
- 対象商品:
- 07333977
散水などには使用したことはないです。
ブレードホースなので、手摺の保護用などに使用しています
価格が大手ホース会社より低価格で、いいです
- 用途:
- 水配管用
- 対象商品:
- 07333916
ホースは特に問題なく使用できましたのでお買い得な商品でしたので満足しております。
梱包状態はネットの写真通りの物がそのまま送られてくるのですが、段ボールロールの真ん中に穴が開いているだけなので、棒などを通して使用するには不向きです。
- 用途:
- 空圧制御機器
- 対象商品:
- 07333891
工場内圧縮空気配管(白鉄管)の取出し用として使用しています。やわらかさ、耐圧性等の使用感は他社製品と比べて遜色なし。1年超過の使用で今のところ問題なし。総合的に安価なので良い。長尺使用するので100mものもあるとうれしい。