オイルジョッキのレビュー

平均満足度 4.35 (301件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルジョッキ 瑞穂化成工業
瑞穂化成工業
529 / 税込 582
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。 【用途】液体の排出・保存・保管等
301件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-30
用途:
液体の補充に

クーラントや、アドブルーの補充の際に使っています。上蓋だけでなくノズルにもキャップがあるので液体を入れたまま保存する場合など異物混入対策となり非常に使いやすいです。

2026-01-28
用途:
油交換・補充

長年ホコリや切りくずgジョッキ内に入る事を危惧してたが、蓋付きによって解消された。先端のノズル蓋が収まるのも良いアイデアです。

2025-10-07
用途:
メンテナンス

最近の特に軽自動車はオイル容量が3リットル以下のことが多いので、これまでの4リットル用から入れ替えました。思ったほど大きさに差はありませんが、確実に小回りが利くようになりました。

2025-09-16
用途:
混合ガソリンを1リットル缶に移すのに使用。

今までポンプで入れていたので必ずこぼしてましたが、ちょうど1リットルなので気にせず入れられます。

医療法人勁草会 様2025-06-06
用途:
外出時のエンジンオイル補充

長距離の運用が多くオイル消耗の大きい車。オイル5Lとジョッキを常時積載。 以前のジョッキは車載保管中に使用後の残存オイルが容器の外につきその後の補充の際に難渋することがあったが、このジョッキは注入孔蓋の密閉性が高く漏れ出てくる心配が少ないと思います。ただし注ぎ口からの漏れはまだあると思いますので使用後に先端を袋でかぶせようと思っています。

日興不動産鑑定所 様2025-04-22
用途:
コスパ最高

メモリが見やすく、バイクの1リットル缶を移し替えてドボドボと給油するのに便利です。
注ぎ口も125cc原付二種、750cc大型バイクのどちらもピッタリサイズで、こぼれる心配無用で安心して使用できました。
コスパ最高で、これはリピ買い確定です。

2025-07-30
用途:
オイル補充時
対象商品:
07293894

上蓋は埃防止に良いです。
蛇口にも蓋があるのでオイルの滴り防止に良いです。

2025-03-18
用途:
エンジンオイル交換
対象商品:
07293912

早速、二台のエンジンオイル交換に使用しました。
【良かった点】
1.ノズルの長さも丁度良くエンジンオイル交換が容易だった。
2.ノズルキャップのキャップがあるので、使用後のオイル漏れを防止出来る。
3.フィルターがあるので異物が取れる。
4.蓋もあるのでオイルジャッキ内にゴミの侵入も防止できる。
5.価格もそこそこで良かった。

2025-02-26
用途:
アドブルーの注入

アドブルーコンテナからトラックへの注入するときにとても便利になりました
キャップ、フタ付きなのがとても有り難いです。

2025-03-14
用途:
車のオイル交換に使用。

オイルジョッキの保管のことを考え、フタつき、ノズルのネット付きのものを選びました。ゴミの混入なく助かってます。

2024-12-09
用途:
車の整備

大きなサイズは保管に困り、少量サイズだと回数が増えて煩雑になる。 ちょうど良いサイズ。 ホース先端にもフタがあり、指で押さえなくて良いため、これはとても便利である。

2024-12-21
用途:
自動車のオイル交換
対象商品:
07293937

フタつき、ノズルのネットつきのものを選びました。ゴミ混入なく助かってます。

2024-09-13
用途:
オイル交換用

ペール缶からの移し替えやオイル交換時に使用。
注ぎ口やオイル入れ部に蓋があるので、保管時にゴミが入りません。

3人が参考にしています
2024-10-18
用途:
バイクへの給油

本体もノズルも蓋があるので綺麗に使えます。
もっと早く買えば良かったです。

2024-10-04
用途:
各オイル交換

オイルジョッキにキャプと蓋があるのでゴミも入らず使いがつてがよい。

2024-06-11
用途:
車のエンジンオイル交換
対象商品:
07293903

ホース接続部にフィルターもあり蓋がついているのでゴミ等の侵入を防げます。
ガソリン車とディーゼル車DL-1用2つ分けて使用しています。便利な商品です。

1人が参考にしています
2025-05-19
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
07293903

小さいサイズの蓋つきがなかなか無いので こちらの商品にしました 満足しています

2024-07-22
用途:
オイル交換
対象商品:
07293937

オイル交換時使用
オイル入口にキャプがある為ゴミも入りにくく良い商品です。

2024-02-23
用途:
エンジンオイル、ギヤオイル用に

1年に1回しか使わないので保管用に蓋があるこのジョッキがいいと思いました。ただ欠点なのが、ノズルとボトルの蓋を両方閉じておくといつの間にか蓋の方が自然に外れてしまいます。原因は暖かくなると中の空気が膨張してしまうためだと思います。そのためノズル側のキャップをすこし緩めて置けば問題が解決されます。倒さずに保管しておけば緩めておいても問題ないと思います。おすすめします。

1人が参考にしています
赤帽トヨダサービス 様2024-02-24
用途:
オイル交換の時に必要
対象商品:
07293912

誇りや風がきつい時でもキャップがあるから安心してほかの作業に集中でき助かってます。

1人が参考にしています