ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)のレビュー

平均満足度 4.33 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター
ユーエイキャスター
619 / 税込 681
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-15
用途:
手押し床クリーナーの修理
対象商品:
02543712

自動車整備工場の床をクリーニングする機械の前方のキャスターが変形してしまったので購入業者に見積もりを依頼したところ余りにも高額だったので代用品として購入しました。おかげでビックリする程安く修理出来ましたし元のキャスターよりしっかりした造りなので長持ちしそうで大変満足です。

2019-12-26
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
02543712

以前の車輪とわちがい ダブルベヤリング為か
移動がスムーズにできます、満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

A&Mテクノ 様2022-12-13
用途:
耕運機の後輪
対象商品:
02542757

まずまずの商品である。しかし軸部より異音がでるが原因分からず

株式会社スタジオエム 様2019-04-23
用途:
卓球台の修理。
対象商品:
02542757

今回卓球台の修理のため他のサイズやアジャスターも購入しましたが、このキャスターは古いものと同じY100と刻印されてましたがネジの長さが短く少し苦労しました。古い型式の台なので恐らく業者でないと手に入らないのかも?ですね!  まあ、3台なんとか直りました。

ナカキ食品株式会社 様2022-12-21
用途:
ガレージジャッキーの車輪部分の交換
対象商品:
02543721

ガレージジャッキーが輸入品で部品がなく、資料を調べながら注文しました。
できれば、簡単に調べれるよう棒の大きさや長さ、台座の皿の大きさなどの詳細が早見表で分かりやすくしてほしい。 サイズや大きさなどを記入するといろいろなメーカーが閲覧できるようにしてほしい。調べるのに時間を要しました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

Zero-Office 様2019-01-06
用途:
Good
対象商品:
02542757

大変満足しています。すぐ壊れるかと思いましたが3年持ってます。

にじ農業協同組合 様2016-01-19
用途:
ローラーコンベアの移動用
対象商品:
02543082

量販店のものより、車輪の幅が太いので安心。耐久性あると思う。

飛鳥整体院 様2016-01-10
用途:
作業チェア
対象商品:
02543712

モノタロウ鉄製フレーム作業チェア
M-TLMS-C(45113284)に取り付けました。
とても、しっかりした椅子になった。

2018-09-28
用途:
犬の介護用補助車の前輪
対象商品:
02542757

ねじ部が35mmより50mmがあればいいのにな。
13φの水道パイプに挿入し、水道パイプもろとも貫通穴を2ヶ所開けて
3mmのボルトで固定して使用しているのでねじ部分がもう少し長ければ3ヶ所止め出来て安定性がもっとでたのになと思う

2014-09-09
用途:
使用中の台車のキャスター取り換え(修繕)
対象商品:
02542757

今まで75φのキャスターが付いていた台車に今回の修繕を機に100φのものに付け直しました。予想以上に凹凸の吸収性が上がり、アスファルトの割れ目等をなんなく乗り越えてくれるようになり、サイズアップをして正解でした。
もの自体も転がり、方向変換とも十分な性能で良い品物です。
難を言えば取り付けネジ部がM12のものを注文したのですが、インチサイズのものが届きました。
交換する期間がなかったのでナットを新たに購入し使用しましたが、モノタロウらしからぬミスでびっくりしました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
サービスについてのご意見・ご質問は下記お問い合わせ窓口までお願いします。
お問い合わせ専用(TEL)0120-443-509(受付時間/平日8:00~18:00)

GLORIA旭営業所 様2018-03-02
用途:
台車の駒
対象商品:
02542757

車輪のスピンドル、ネジで分解出来る様にしてほしい
キュキュと音がするので潤滑油さそういとしましたら
さしにくい

2015-02-04
用途:
アジャスター仕様のショーケースをキャスター仕様に変えるため
対象商品:
02543107

特に問題なく使用できている。
取り付けボルト部が長すぎたが、長さが選べればいいかも。