オイレス#80 フランジブッシュのレビュー
- 用途:
- 自動車クラッチペダルピンとして
外国旧車のクラッチペダルピンで摩耗が認められたので、他製品のピンと合わせてクラッチペダル軸にて使用。作動もスムーズで摩耗、引っ掛かりもなく使用できているので満足です。
- 用途:
- ハンマーナイフモアの補助輪の修理
- 対象商品:
- 00460871
ハンマーナイフモアは長い年月の内に長距離を走るのに、補助輪のローラーは耐久性に劣る。その点、このブッシュを組み合わせると、摩耗しにくい補助輪に生まれ変わる。
- 用途:
- 畝刈機の前輪ブッシュとして
畝刈機の前輪がガタガタで精神安定上よろしくないので、
ブッシュを入れた。
同じ考えの人がいて共感した。
- 用途:
- 丁度いい隙間にはめてます。
使い方は異なりますがブッシュとしてきちんと成り立ってます。低価格だし助かってます。
- 用途:
- 木製合板へ加工した穴に通すナイロン紐の角養生
弊社での使用方法は本来の使い方ではないのでコスパは最悪ですが品質はとても満足しています。
- 用途:
- バイクのフロントフォーク内部に使用
丁度良い寸法の設定があったので試してみました。
外径が表示の寸法よりでかすぎてそのまま使えませんでしたが旋盤で修正して使用しました。
- 用途:
- モーターの軸受け
- 対象商品:
- 00460485
この製品を販売しているのは素晴らしい.
製品自体は何の不満も有りません。
ホームセンターへ行っても在庫なし。
注文すら受け付けない。
モノタロウさんは痒い所に手が届く存在。
- 用途:
- 電動シャッターの部品として
- 対象商品:
- 00460485
ガレージシャッターを巻き取るモーターブラケットのピンブッシュが摩耗でガタガタになってしまったため、メーカーに確認してこちらを入手しました。
無事に交換も終わり、スムーズにシャッターも動いています。
- 用途:
- ロープ穴ガイドに使用
- 対象商品:
- 00460546
自作のラックのアングルに穴を開けてこいつを圧入してガイドホールとして使用してます。通したロープの滑りもよくとてもいい質感に仕上がりました。
- 用途:
- BSモールトンのトグルリンクのOH用
- 対象商品:
- 00460415
トグルリンク部にガタが出てくるとステアリングの左右のガタが大きくなってくるため、当製品に更新、さらに圧入部にステンレス製シムを使用してクリアランス調整を行うことで適切なサスペンションの動作を得ることができた。
- 用途:
- オートバイのリヤサスの取り付けボルトサイズの変更に
- 対象商品:
- 00460607
10M→8Mボルトに変更するつば付きカラーを探していたが、中々見つからず、樹脂製ではあるがコレをつかってみた。価格も安く、強度もあり潤滑するのでとても良かった。
- 用途:
- AF27のセンタースタンドフレーム側へ使用
- 対象商品:
- 00460485
年式が92年と古く受け側が長穴に変形しておりM10のドリルで加工して圧入しました。樹脂なので長持ちはさほど期待出来ませんが余分に購入しすべて使い切れば次購入候補、金属製のブッシュで工夫しようと思います。