ピロー形ユニット UCP形のレビュー

平均満足度 4.54 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)
FYH(日本ピローブロック)
1,498 / 税込 1,648
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 【用途】伝動装置、一般機械など
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
大角水産 様2024-12-12
用途:
機械のベアリング
対象商品:
07191895

近くの店の半額ぐらい、性能に問題なし、いいものだとおまう

2023-09-01
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
07191895

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

1人が参考にしています
佐世保独楽本舗 様2022-09-14
用途:
轆轤制作
対象商品:
07191886

昔より長く使っていますが、とても長持ちでベアリングのガタも日曜以外毎日10年以上轆轤を廻しても来ません。

1人が参考にしています
2022-08-26
用途:
機械部品
対象商品:
07191904

まだ使用していませんが問題ないと思います。また機会があれば利用させて頂きます。

2022-03-17
用途:
機械のメンテナンスで
対象商品:
07191904

直ぐ対応していたただき助かりました!
性能が凄く良いです!

株式会社三輪そうめん丸久 様2022-02-21
用途:
部品の取替に使用
対象商品:
07191861

発送が早くて助かりました。
また注文したいと思います。

2020-06-08
用途:
機械加工時の作業時に使用
対象商品:
07191956

他社にもいくつか販売されていますが、モノタロウさんからだと迅速に届けていただけるのでいつも利用しています。また、メーカーの種類も各種揃えてあるので買いたいものが買えます。良い商品です。

2019-01-11
用途:
機械組み立て
対象商品:
07191904

同様の物を比較しながら選定でき、コストパフォーマンスの優れていて助かりました

雨田産業有限会社 様2017-01-26
用途:
機械の修理時
対象商品:
07197102

部品の紹介などあれば、良いかなぁ。もしくは、部品の販売を行って良いだと思います。

サイダ設計 様2017-11-22
用途:
機械のメンテ
対象商品:
07191904

価格も安く納期も早いので、次回も購入しようと思います。

岡本テック 様2016-08-10
用途:
機械メインテナンスに使用
対象商品:
07191904

コスト面と商品到着までの早さが気に入りました、今後とも宜しく。

株式会社中川パッケージ 様2016-03-03
用途:
プーリーの位置出しと固定に使用。
対象商品:
07191913

交換作業に問題無し。注文から翌日に納品出来るので機械停止時間の短縮になるので大変助かる。

2016-11-09
用途:
水研用の軸受けに使用
対象商品:
07191913

大変満足しております思い通りの商品が出来上がりました。

PROJECT★NOBLE 様2016-06-08
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
07191904

コスト低減で助かります。特に問題なし

株式会社ウッズ 様2014-10-09
用途:
ガレージ扉の巻き上げ軸の軸受けに使用
対象商品:
07191886

既製品の磨きシャフトをそのまま使ったが、特に問題なく使用できた。取り付けは木材だったので、調芯機能があったのでよかった。価格も満足できるかかくであった。

2015-03-16
用途:
木工旋盤の主軸受け用
対象商品:
07196926

軸に通しベースに固定しようと思ったら2個ともブロックにベアリングが傾いて付いていて斜めになってしまいました。
色々検索して調べましたがよくわからなかったので面倒くさくなって無理やり取り付けたらガコガコいいながら傾きが治りました。多少なら修正できる仕様なのか?いずれにしても工場出荷時くらいは真っ直ぐ付いた状態で出荷してほしいところです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認しましたところ、(両端を)高さの異なるところに置いても取り付け使用できる様、中のベアリングは多少フレキシブル(動く)になっているとのことでございます。
お手数ではございますが、一度ご確認下さいます様お願い致します。

有限会社ヒロプランニング 様2014-09-17
用途:
排気ファンメンテナンス
対象商品:
07196926

安価、即納で助かってます。

2015-03-29
用途:
ファンの軸受け
対象商品:
07191886

全く問題無し、安くて便利に利用出来ました。

豊原エンジニアリング 様2014-11-21
用途:
機械ローラー用
対象商品:
07191922

もう少し小スペース取り付け可能になってほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

2016-04-13
用途:
型番で注文したら
対象商品:
07191931

UCP209という型番だったので注文しましたがつけてみようとしたら、今までついているものとは違い、軸受けが固定式のもので
型番がUCP209Jでした。
開けてしまったし、グリスがついてしまったのでこのまま放置しますがわかりづらいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の表記の参考にさせて頂きます。
(記号「J」ですが、軸受箱の球状軸受座直径の公差がJ7になります。)