放熱用シリコンのレビュー

平均満足度 4.69 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
放熱用シリコン サンハヤト
サンハヤト
999 / 税込 1,099
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。 【用途】発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-16
用途:
パワーアンプオーバーホール等

中古のパワーアンプを購入して、稼働させた時にヒートシンクが偏って熱くなるので古いシリコンを取って、本体パネルとヒートシンクの間に塗布しました
熱が発生する位置は、均一ではないと思いますが、シリコンの経年劣化もあると思うで、簡易なオーバーホールにはなるかもしれません。

1人が参考にしています
2025-03-23
用途:
自動車のイグナイター交換時に
対象商品:
07330364

調子のおかしくなったイグナイターを新品に交換した時に、台座と取付け面の間に塗り付けました。ペースト状の粘度はちょうど良く、作業性は良好です。

1人が参考にしています
ADACHI・EDS 様2022-07-19
用途:
トランジスタの放熱補助に使用
対象商品:
07330364

パワートランジスタ、三端子レギュレータなど放熱器への取り付けのおり間に塗布しています。このタイプの放熱用シリコンは何十年前から使っていますが、大変有効なものです。

3人が参考にしています
2022-05-31
用途:
放熱用でしようします。
対象商品:
07330364

現在電化製品のメンテナンスに使用するため、予備として購入しました

1人が参考にしています
2021-07-08
用途:
ヒートシンク放熱
対象商品:
07330364

イグナイタターの放熱性を高めるためヒトートシンクを追加した際に銅板との間に塗布。熱伝導性が高まった感がある。適度な粘度で防水性もそこそこある。、

4人が参考にしています
有限会社山崎工業 様2021-02-13
用途:
オーディオアンプの放熱板の取り付けに使用してます。
対象商品:
07330364

粘度が柔らかく、薄く延ばすことができ、密閉度もしっかり保てています。
他のメーカでは、一度使用した後に一定期間しまっておくと固くなって使用できなくなってしまう物もありますが、こればそのようなことなく何度でも固くならずに使用ができるのが非常にいいです

3人が参考にしています
2020-10-01
用途:
ヒートシンクとの接合
対象商品:
07330364

ヒートシンクとの接合に使用しました。問題ありません。

2020-05-03
用途:
自動車の発熱する電子部品の取り付け

自動車の点火系の部品、イグナイターの取り付けに使用しました。
なかなか放熱ペーストのレビューと云うのも難しいですね。
選んだ理由は、国産品である信頼性です。
塗布し易かったです。柔らかいソフトチューブ入りなので、特にヘラなどは使わずとも、きっちり端まで塗布できました。

2019-10-04
用途:
基板の発熱対策として
対象商品:
07330364

基板が、どうしても発熱しやすい為、アルミ材との間に貼付、密着性アップし放熱効果も
上がり満足です。

2019-08-15
用途:
電子機器のメンテ作業
対象商品:
07330364

パソコンのCPU放熱器に使用。特に問題なく使えています。

2020-01-29
用途:
作業時
対象商品:
07330364

沢山入っていてお手頃価格。
PCに使いましたが問題なく使えております

2018-09-16
用途:
電源系半導体の放熱
対象商品:
07330364

昔から使ってます。一度買えばかなり持ちますし、放熱も良好
チューブなのでしぼり残しが勿体ないので
ギューギューと絞り出します。

株式会社サイビエンジニアリング 様2018-05-02
用途:
半導体の放熱
対象商品:
07330364

過去30年以上放熱が必要なトランジスタ、サイリスタ、FET,ダイオードのヒートシンクへの放熱媒体として使い続けておりますが、経年しても、その粘度の劣化は少なく、放熱効果は大であります。これからもリピート使用の予定であります。

1人が参考にしています
FRONTIERS 様2023-02-19
用途:
ヒートシンク及びPC用CPU放熱対策。
対象商品:
07330364

ヒーター及びCPUの熱伝導性向上に使用。使用量が少ないので価格及び容量もジャストです。

1人が参考にしています
2021-04-20
用途:
放熱板
対象商品:
07330364

このシリコングリスが一番良い。白色で、乾燥しないので、飛び散らないし、電気を通さない。他社メーカーのものは、銀入りで乾燥後はパサついてゴミが剥がれて飛び散るものもあるから注意。銀入りは導電性があり、最悪回路がショートする可能性がある。

3人が参考にしています
2019-05-16
用途:
ラジコン用ESCの冷却
対象商品:
07330364

ラジコンのブラシレス対応空冷式ESCを水冷化する為使用しました。
元々の空冷フィンを埋めて充填しないといけませんので一本丸々必要でした。
そのままだとシリコンが触れた時に付着するので周りは固まるシリコンで覆いました。
冷却は問題無い様ですが放熱シリコン自体高いので大きな物の冷却にはちょっとコスパ悪いですね。

2016-11-01
用途:
カーメンテナンスに
対象商品:
07330364

特別変わった様子はありませんので普通に使えるかと。こういったマニアック商材が買えるのもモノタロウさんのいいところでもありますね。

木村歯科医院 様2019-01-04
用途:
LEDランプの放熱に
対象商品:
07330364

これも探していたものです。しっかり使わせてもらいました。バッチリです。

KASEDA 様2018-06-14
用途:
仕事に使用。
対象商品:
07330364

10ミリ×15ミリの大きさなら、100個以上使えます。
放熱板とトランジスタに普通に塗ると、
予想では、300個以上は大丈夫かな?と感じています。
後、保存期間は分りません。

2017-02-04
用途:
半導体
対象商品:
07330364

パソコン内部やSSRに使用しています。
無難で問題なし。