減圧弁のレビュー

平均満足度 4.38 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
減圧弁 TRUSCO
TRUSCO
3,698 / 税込 4,068
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-19
用途:
ミニコンプレッサー
対象商品:
08373163

以前の物と何ら変わる事なく使えております。
新たにコンプレッサーを購入する必要無く大変満足しております。
ありがとうございました。

2022-11-25
用途:
トラック用の減圧弁として
対象商品:
08373163

最近の大型トラックは、圧力が高いので付属のエアーツールによっては、エア圧が赤すぎるので、減圧弁をつけて調整。本体も小さいので取り付けやすい

2020-10-24
用途:
コンプレッサー吐出圧の調整
対象商品:
08373163

コンプレッサー吐出圧の調整に使用しています.厳密に圧力調整をしたいわけでは無いので,目的の仕様にあわせて価格を参考にして選定しました.何ら問題なく使用出来ています.

東峰クリーニング有限会社 様2020-07-13
用途:
機械の動作減圧に使用
対象商品:
08373163

正常に動作を確認しとても満足しています
もう一個、注文します

1人が参考にしています
2020-02-12
用途:
エアーコンプレッサーの修理
対象商品:
08373163

20年以上使用したエアーコンプレッサーの減圧弁が故障したのでこの商品を取り付けました。しっかりした作りで非常に満足しています。

2019-05-31
用途:
エアー配管に使用
対象商品:
08373163

コンパクトで設置場所を取らずにすみ良いです。計3個購入。

ウッドファミリー 様2019-04-25
用途:
エアーコンプレッサーの減圧に使用。
対象商品:
08373163

特に問題なく取り付け出来ましたが、固定位置が決まらずメーターが見づらい位置で固定される事になりました。ロックナットを付ける等して、メーター位置を固定できたらいいと思います。

2018-09-29
用途:
予備タンク
対象商品:
08373163

気密性は値段通り。予備タンク使用ではタンク側に手動コックを取り付けることで気密性は上がる。

2018-03-10
用途:
自動車DIY塗装
対象商品:
08373163

使い易く、安定性も十分。信頼できるものを購入したかったので満足。

2018-02-13
用途:
機械の減圧弁破損のため交換
対象商品:
08373163

価額、機能も使用してみましたがお客様も満足していただきました。

ノセ工芸 様2017-11-03
用途:
コンプレッサー
対象商品:
08373163

普通に使えます。小型で取替えに簡単に出来ましたどのくらい持つかです

有限会社イズミ紙工芸 様2025-03-12
用途:
耐久性なし

1年利用で本体からエア漏れしたので予備も含めて2つ買いましたが、1つは初期から盛大に盛れました。
トラスコに製造依頼元へ確認して貰いましたが、耐用年数などの知見はないそう。交換が大変な位置関係についている場合は、地雷でしかありません。

2018-12-15
用途:
インパクト使用の時
対象商品:
08373163

以前までインパクトの故障原因である高圧の対応ができた事で作業が楽になった。

九州石油ガス株式会社 様2015-12-17
用途:
エアー配管の圧力を3段階に減圧する
対象商品:
08373163

コンパクトで設置場所に困らないので、非常に便利です。

2022-07-27
用途:
林業機械・農機具の清掃、メンテナンス時
対象商品:
08373163

エアコンプレッサーのタンク容量が5㍑しかないため設置しました。レギュレーターとしては不満はないのですが、後になってエアフィルターと一体になった商品にすればよかったと後悔しています。

株式会社ルキオ 様2016-02-12
用途:
5m長ゴムローラーを上下させるシリンダーの圧力制御(0.4MPa~0.8MPa)
対象商品:
08373163

0.05MPaでの調整が可能となっていますが、エアー減圧の反応が遅く、正確さに欠けている。
エアーガン等での使用であれば、問題は無いかと思いますが、装置1台に対してレギュレーターを2個使いの機械には使えないレベルです。
やはり、SMC製やCKD製と比べると、比較にならない程度の製品です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2015-12-21
用途:
空圧器機
対象商品:
08373163

安くて良い

2014-09-30
用途:
エアーレーション
対象商品:
08373163

圧縮空気の圧力を調整しながらの作業なので、調整が簡単にできるところが良い。小型で取付も楽で性能も良好。この価格で圧力計も付属している。圧力計にもう少し高級感があるとなお良いと思う。

株式会社オートランド札幌 様2016-08-29
用途:
エアータッカーのエアー圧調整
対象商品:
08373163

バイクのシート張替えに使いましたが、問題ありません。

株式会社 伊吹畳店 様2008-12-18
用途:
上記の通り
対象商品:
08373163

一緒に購入したほうが良いもの
シールテープと 六角ニップル1/4

2人が参考にしています