ハンド式自在スプレーのレビュー
レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
2018-01-12
- 用途:
- シート貼り
- 対象商品:
- 08393515
おもりが本体に当ったはずみで割れてしまうことが数回あり、その都度、買い替えています。本体は樹脂製なのに、まるでガラスが割れたように派手に割れたるため驚きますが、使い勝手が良いので何度もリピートしています。スプレー部分が勿体ないので、換え本体があるといいですね。
3人が参考にしています
有限会社ビリーザキッド 様2017-10-02
- 用途:
- 食用油の噴霧 焼き物のオイル塗布用
- 対象商品:
- 08393515
2回目の購入 耐久性はピカイチ 他製品も何回か試したが耐久性でパス。
これからも長い付き合いになるとおもいます。
2人が参考にしています
有限会社井津美屋 様2017-05-29
- 用途:
- 食品のアルコール消毒
- 対象商品:
- 08393515
アルコールがきめ細かな霧状で出て、大変満足しております、購入するのは2回目です。
4人が参考にしています
学校法人国際医療福祉大学 様2017-05-25
- 用途:
- 消毒用アルコールの噴霧器として使用
- 対象商品:
- 08393515
内溶液が減っても斜めに噴射できるのでたいへん便利です。ハンドルもにぎりやすく、しっかりと噴射できます。
3人が参考にしています
神長きのこ園 様2012-10-31
- 用途:
- アルコールスプレー用
- 対象商品:
- 08393515
ボトル内部ノズルがフリーのため 角度を気にせず最後まで噴霧できるのが
最大の利点です。
欠点としては、ハンドルが少し固い点でしょう。
女性が長時間使用するには、大変でしょう。
ハンドルを戻すバネが強い(固い)のが原因と思いますので、改良できれば
してみたいです。
5人が参考にしています
2014-07-14
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 08393515
モノタロウピットクリーナーやフラッシュリーを入れて使用。
今まで3個購入したがどれも霧状にきれいに出ない。
ピットクリーナーを入れて使用すると、一ヶ月ぐらいで勝手に容器が割れる。
今まで使用した商品の中で一番高いが、一番耐久性がない。
4人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。