PVC被覆メッキ付ワイヤーロープのレビュー

平均満足度 4.50 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PVC被覆メッキ付ワイヤーロープ TRUSCO
TRUSCO
1,098 / 税込 1,208
メッキ付ワイヤーロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ 様2023-03-10
用途:
素手でいつでも触れて安心!
対象商品:
08344892

被覆があるので素手でも安心して使えます。
すでに複数回購入しており問題なく使用できます。

2021-03-14
用途:
コボレーンの止めワイヤーの交換
対象商品:
08344926

コボレーンの紐が古くなり切れたり切れかけたので、少しでも長く使えるように被覆付きワイヤにしました。色もいいです

2020-12-26
用途:
中型犬(柴犬)用の係留ワイヤー
対象商品:
08344883

犬用の5mの係留ワイヤーの市販品は一番細いもので5mm。柴には太すぎるのでこれで自作。非常に良好。寿命は4~5か月なので、次回はもっと長い CWP-2S50 を購入予定。

株式会社シンコー 様2020-03-21
用途:
塗装作業時
対象商品:
08344901

特に問題もなく、普通に作業を行なうことができた。特筆するような改善点はありません。

2人が参考にしています
2022-04-19
用途:
鹿よけネットを張るため
対象商品:
08344953

特段問題はないが、中のワイヤー、または、ワイヤーの纒め方だとおもうが、曲げるときに少し硬さがありやりづらい。

2016-05-17
用途:
ビニールハウスのマーカーのおさい
対象商品:
08344953

半年使っているがとても良い。家の所は海が近くとても錆びやすいが又錆びず良かった

アドシステム 様2016-04-13
用途:
落下防止用
対象商品:
08344917

非常に良い

2016-01-04
用途:
備品
対象商品:
08344901

とても良いです。

2014-09-07
用途:
駐車場の可動式のポールの滑車部分ワイヤーとして使用
対象商品:
08344892

滑車に使うのでしなやかさがちょうどよかったです。値段も安くて助かりました。
太さを間違えて注文してしまったのですが、訂正の連絡を入れたら迅速に対応していただきました
。次回もお願いしたいと思います。

1人が参考にしています
松村綿業株式会社 様2017-09-01
用途:
作業台の上下移動
対象商品:
08344901

切断に困った。折り曲げて使うと形が残るので困った。

2014-07-30
用途:
犬のリードとして
対象商品:
08344874

思ったより細かった、強度は十分だと思うが、買い直し予定。
1,5倍の太さを購入予定

2人が参考にしています
2012-06-12
用途:
木工品の吊り下げ
対象商品:
08344926

素晴らしいです。木工品(50キロ程度)を電動モーターで吊り上げるのに使いますが、品質が良く加工もしやすいです。必要な寸法に切断して加工して使用。木材を吊り上げる時には跡が付くのであて木等いりますが、柔らかくて加工しやすく、強いので自分はこれが一番使いやすいです。

1人が参考にしています
2014-02-15
用途:
道路との境界に使用
対象商品:
08344944

被覆メッキ付ワイヤーロープの為 外径が太くワイヤーだけの物と違い危険性が無いので使用

1人が参考にしています
株式会社富士ダイナミクス 様2013-12-06
用途:
棚の固定
対象商品:
08344935

堅い、もっと柔いのが欲しかった。

1人が参考にしています