押ボタンスイッチ Mシリーズのレビュー
- 用途:
- トランクオープナー作動用ボタンとして。
- 対象商品:
- 08600453
同社製の防水キャップとセットで使用。
押し心地が少し硬い。ただ、この感触が好きな人も居ると思うし、好みの問題かな。
作りはしっかりしています。
- 用途:
- 蛍光灯付き拡大鏡の修理
- 対象商品:
- 75802964
蛍光灯の「電源スイッチ兼手動スターター」というのは、現在では見かけることは無くなったが、卓上拡大鏡の一部には採用例が現役で稼働している。
とはいっても、メカニカルスイッチである以上は経年劣化で故障するために修理しなければならないが、こうした旧時代の特殊スイッチは年々入手困難になっていくので、電子スターター化(より低コストにするならグロースターター化)して、電源スイッチを交換する改造を行うことになる。
元々手動スターターを兼ねた電源スイッチは「押しボタン」形式の場合が多いので、丸穴をそのまま利用することになる。操作性を変えずにスイッチ形式のみを変更するにはちょうど良い。
(取付穴はこの機種には若干大きめだが、付属ワッシャの配置と向きを工夫すれば問題なく使える。@オーツカ製CFL付き拡大鏡の旧製品)
- 用途:
- ホイストに使っているのですが環境が悪いので接点が錆びるので金メッキにしてみました。
- 対象商品:
- 38443833
まずまず良好、結果が良いことに期待しています。
結果話数年後
- 用途:
- LEDライトの展示台用スイッチ
- 対象商品:
- 08600444
ハンダ付け端子に余り強く温めると、内部ショートを起こすようだ。
フラックスが入り込むのか?不明。
点滅するスイッチがある。
- 用途:
- 増設スイッチとして
- 対象商品:
- 49021007
スイッチ類は、今まで日開の直販サイトから購入していましたが、モノタローさんで取り扱っていることから今回購入しました。商品の耐久性については申し分ないものと思いますので、これからもよろしくお願い致します。
- 用途:
- 屋外の操作スイッチの追加
- 対象商品:
- 08600435
ラージブッシング型以外で、※AT-414の黒色ボタンは標準添付されています。と書かれているのは誤解を招きます。
基本型・軽タッチ型・防水型にはAT-414は適合しないため添付されません。
基本型・軽タッチ型・防水型に適合する、AT-413,AT-407もスイッチ本体と同様、当日出荷できるようお願いします。
貴重なご意見、誠にありがとうございます。標準添付の文言は削除させていただきました。
- 用途:
- 機械修理(補修用)
- 対象商品:
- 08600444
ソレノイド制御のスイッチとして結構使われているのですが、購入しようとすると電材屋や電気部品小売店でもなかなか売っていないので助かります。