スナップキャップのレビュー

平均満足度 4.75 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スナップキャップ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
669 / 税込 736
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。 【用途】袋打・キャブタイヤ・平形コード用
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-15
用途:
通常作業
対象商品:
08740636

ストレートプラグより配線に無理がなく通常使用に最適

2024-09-06
用途:
テーブルタップの破損補修
対象商品:
08740611

安定のPana製で安心です。電極も可動するのでケーブルが邪魔になりません。

有限会社三協自動車 様2024-03-12
用途:
自動車整備業
対象商品:
08740636

延長コードをタイヤで踏んで壊れたときなどに使っています。安価で在庫もしてあります。

2024-01-06
用途:
引っ掛け防止
対象商品:
08740611

コンセントの出っ張りが足で引っ掛けそうな時、これに交換してます。

2022-07-17
用途:
コネクター
対象商品:
08740611

商品として問題なく使用でき、使い勝手も思いの通りです、

2021-02-04
用途:
延長コードを自作する時
対象商品:
08740611

大変良い。金属部分も大きく電気的な接触に安心感がある。ホームセンターで買った他社の別製品と比較して、ねじを締めたときに電源コードがうまくはまりやすい。

クオレ*リナシタ 様2021-04-16
用途:
特注商品に使用しました。
対象商品:
08740645

パナソニックの商品はしっかりしており使いやすいです。

2020-10-26
用途:
古い電気製品のコンセント交換
対象商品:
08740636

古い電気製品も安心して継続使用出来る様になりました。

2020-02-13
用途:
作業場に新しい照明機材を敷設する際に
対象商品:
08740636

黒い色が壁の黒とうまくとけこんでいい外観を作ってくれます。

2019-11-11
用途:
延長ケーブル
対象商品:
41055463

パナソニック製ですので特に不満は無です。
中の接続は、圧着端子を使えるので大変楽です。

2019-06-04
用途:
機器の配線
対象商品:
08740611

あちこちで購入していますが、パナソニックの製品が一番しっくりきます。
スナップの動きも問題ありません。

2018-08-26
用途:
プラグの交換に使用
対象商品:
41055463

掃除機のプラグが片方折れてしまい、プラグを交換して使えるようになり、助かりました。プラグがムーブするので便利です。

1人が参考にしています
2018-05-04
用途:
外電源を引くためのパーツ
対象商品:
08740636

10年以上ぶりにこの商品に出会ったと思うが、昔のよりしっかりしてる気がする。

2017-12-15
用途:
断線したコードの修繕
対象商品:
08740627

金具の部分が可動式なので、刺しっぱなしにする場合はコードを柔軟に配線できるので、断線しにくい。手持ちを切らしていて近隣店舗に買いにいくのが面倒で購入したが、翌日届いたので助かった。

2018-09-17
用途:
機器劣化の補修
対象商品:
08740636

劣化したコンセントを新しいものに交換した。問題なし。

2017-10-29
用途:
配線
対象商品:
08740627

Panasonic製品ですので,信頼性も高く,使用に際して全く支障はありません.

2016-08-15
用途:
差し込みコンセント交換
対象商品:
08740611

やや大きめですが、差し込み後、曲がるので、出っ張らず。幾つか常備しています。

2020-03-30
用途:
アンティークの電気スタンドの修理
対象商品:
41055454

袋打ちコードは厚みがあるので、購入した状態のままでは閉じる事が出来ません。
板状の突起を割り取らなければいけません。
ペンチでは大き過ぎて挟めず、小型のニッパーで割り、ヤスリでバリ取りをしました。丸型端子を圧着ペンチの1.25の所でカシメました。

2015-08-27
用途:
船のバッテリーからの電源ターミナルに使用
対象商品:
08740611

この手のものはあまり価格が変わらないので、安心感のあるパナソニック製を選択しました。
船で使用するものなので、ある程度消耗品と考えてますが、耐久性があったらいいなぁと密かに期待してます。

2016-07-27
用途:
機械の配線時
対象商品:
08740645

価格的、性能的にも満足しています。