カートリッジリチウムEPのレビュー

平均満足度 4.38 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カートリッジリチウムEP 出光NTG
リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。 【用途】自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適
32件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
InterSolar GK 様2020-08-23
用途:
モーターアクチュエーターの音の対策
対象商品:
08700176

グリズを指して高周波数の音を消すことができて問題を解決できた。

2020-03-17
用途:
農機具のメンテナンス
対象商品:
08700167

田植え機の爪に使用しました。いつもは専用グリスを使用していましたが、値段が高いので、ちょう度0号のこのグリスを使用しました。プッシュロッドまで行き渡るしコスパ的にも良かったです。

2人が参考にしています
2019-12-06
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
08700176

2回目の購入です。現場の使用者からも気に入ったと報告をもらっています。

1人が参考にしています
2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
08700167

機械の主軸、ベアリングの音が出ていたので購入しました。他社のグリスより音が小さいなりました。良い商品だと思います。

2019-07-29
用途:
機械のメンテナンスに使用
対象商品:
08700176

幾度かリピートしていますが、今回はちょう度を、2から1に変えてみました。
思いのほかやわらかく、流れ出やすい気がします。
しかし、性能的にはなんら問題はないと思います。

2019-05-23
用途:
柔らかいグリースとして
対象商品:
08700167

柔らかいグリースを探していて、個人でも購入可能な商品として見つけました。
回転抵抗を抑えたい、小さな機構に使用しています。
付け過ぎると、垂れてくるのが欠点ですが、薄く延ばすようにして使用しています。

2019-03-03
用途:
機械のグリスアップ
対象商品:
08700167

NCルーターに使っています。
特に問題ないはず。
これまではペール缶でしたが、カートリッジ式は使いやすくていいです。

3人が参考にしています
株式会社大日産業 様2018-10-04
用途:
各、機械のグリスUP
対象商品:
08700185

手動式グリスガンで給脂中に取付け口付近(400ジャバラ刻印#2)10個購入中4個、爆ぜました。改善お願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2018-10-02
用途:
バイクの修理
対象商品:
08700185

ステアリングステムベアリングに使用しました。
特に問題はありません。

光永機工 様2017-11-04
用途:
機械の修理
対象商品:
08700185

修理する際はいろいろな種類のグリースを使用していますので、カートリッジ1本での販売は非常ににたすかります。他のカートリッジグリースも1本での販売をしてくれた大変らうれしいです。

2017-12-28
用途:
自動車整備時
対象商品:
08700167

思っていた以上にきれいにこんほうされていてよかったです。

2017-10-30
用途:
機械の
対象商品:
08700185

いつもの定番でこんな高品質なものが、安価に1本から買えて本当に助かっている。以前は20本/ケースで、数年在庫しているなど無駄が大きかった。

冨士川精工 様2017-03-24
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
08700176

安い割に安定している、コスパが抜群ですね、以前は10数倍の高級品を使ってたが、これで十分です。

2016-11-12
用途:
機械のメンテナンス時に使用
対象商品:
08700185

リピートでの購入です。
以前使っていたグリスよりも、長持ちする感じです。
駆動部からくる違和感も少なくなり、調子がいいです。
ちょう度2との事ですが、多と比べると、気持ちやわらかいような気がします。

2016-08-12
用途:
ベアリングの交換時に使用
対象商品:
08700185

大変に良い商品だと思います。
安価なグリースと比べると、動きがとてもスムーズな感じがします。
やや高価なイメージではあるものの、満足しています。
あとは、持続性がどの程度なのかが、気になるところです。

2018-08-12
用途:
定期メンテナンス
対象商品:
08700176

REXハイプマシンのギヤ―部に使用しているとのことで、メンテナンス用に購入。

2016-08-24
用途:
メンテナンス時のグリスアップ
対象商品:
08700185

思ったより 柔らかいかな… 真夏に工具箱の中でグリスが溶けてました。

2016-06-13
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
08700185

機械メーカー推奨推奨品と遜色なく使用でき、バラ売りもして頂けるので助かります。

2人が参考にしています
2016-04-06
用途:
バイク可動部のグリスアップに使用
対象商品:
08700185

ワコーズのハイマルチグリース HMG-U ちょう度2も使用していますが、バイクの整備ではこちらの商品で十分です。
大気中での蒸発・耐熱性も良く、値段を考慮すると1本2,000円もするグリスは買う必要がないと感じました。

2人が参考にしています
ヤマダシートメタル株式会社 様2016-05-15
用途:
工作機械の精密ギア部の潤滑
対象商品:
08700167

メーカー指定のものの30%安いが今のところ遜色ない