ダイヤブリックのレビュー

平均満足度 4.17 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダイヤブリック サンタイガー
サンタイガー
899 / 税込 989
簡単に研削砥石の修正が出来ます。 【用途】研削砥石の修正
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
大門補修 様2026-02-17
用途:
コンクリート研磨

サンタイガーは数十年使ってます。いいのは良いんです、ただモノタロウオリジナルのダイヤブリックが安価だったので再販して欲しいです。星ひとつ少ないのはそのためです。

エンパイヤドライ 様2025-11-05
用途:
卓上グラインダーの砥石修正に

卓上グラインダーの砥石修正用に購入しました。
運送時に割れないか心配でしたが、
問題なく到着し、使用できました。
色々なタイプのものが在りますが、
一つ持っておくとよい商品だと思います。
手頃な価格で有難いです。

2025-09-07
用途:
砥石の成形
対象商品:
08703852

よく削れます。
他の人の書いているようなバリは無く、使いやすいです。

2025-09-03
用途:
砥石修正

包丁用の砥石が波打っていたので、これで平面に修正しました。簡単に修正できました

2022-12-09
用途:
縫製用バンドナイフ砥石研磨用
対象商品:
08703852

繊維用のバンドナイフの研磨砥石の糊除去に使用しました
繊維用の砥石は接着糊が研磨砥石に付着し研げなくなります
砥石をボール盤で固定し本製品で表面の糊を除去する事が出来ました

2023-01-19
用途:
コンクリート製品のバリ取り
対象商品:
08703852

手持ち感が丁度よく、バリも良く取れます。しょうがないけど落とすと割れてしまうのが難点。

2人が参考にしています
ゼンコウ製作所 様2021-12-03
用途:
砥石ゴミ取り
対象商品:
08703852

とても満足しています。作業時に安定作業ができるので安心して使用ができます。

1人が参考にしています
有限会社加藤軽合金 様2021-02-19
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
08703852

平の面が、とてもよいです。いつも使っているものより、大きさもあるので、メンテナンス作業効率も上がります。

2025-01-21
用途:
砥石の直し
対象商品:
08703852

ツルツルとして全く使えなかった。不良品に当たってしまったのでしょう。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

ADACHI・EDS 様2020-07-01
用途:
電動グラインダーの砥石の面出しに使用
対象商品:
08703852

長く使っていますグラインダー砥石の面が結構斜めになっていましたが、簡単に砥石の面出しが出来ました。

1人が参考にしています
2019-12-22
用途:
メンテナンス
対象商品:
08703852

全くもんだいなく使えます.
道具はメンテナンスしてはじめてつかえるものになります.

2019-09-05
用途:
砥石の修正

端と真ん中で5mm以上差のある荒砥石の修正が出来ました。良く削れます。

2017-05-19
用途:
グラインダー砥石の清掃
対象商品:
08703852

普通に使用できる、問題無い。
出来れば、保管時に専用のケースが欲しい。

1人が参考にしています
2016-03-29
用途:
家庭の包丁を研ぐ砥石の修正に使用
対象商品:
08703852

頻繁に法著王を研重宝しています。

2017-03-24
用途:
ダイヤブリック
対象商品:
08703852

何の問題もありません。また、必要があれば購入します

2015-12-10
用途:
砥石の修正
対象商品:
08703852

皆さんのおっしゃる通り、成型は、悪いですが、よく削れ、コストパ的にはいいです。
初めの荒修正として考え使えば、良いものだと思います。

2015-09-08
用途:
グラインダー砥石修正
対象商品:
08703852

バリ取り後普通に使用できます。

2014-07-14
用途:
グラインダーの成形
対象商品:
08703852

昔から、使用していますので、使いやすいと思っています。

有限会社吉田精密 様2014-03-10
用途:
グラインダーのトイシ修正
対象商品:
08703852

綺麗に削れます。

山恒 様2013-09-04
用途:
油砥石の、平面成形
対象商品:
08703852

昔、から使っているので、こんなもんです。