防錆潤滑剤 強力潤滑のレビュー

平均満足度 4.33 (273件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ
モノタロウ
489 / 税込 538
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。 【用途】金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。
273件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-28
用途:
車や自転車・農機具・機械部品の鉄部の防錆潤滑

車や機械、鉄製の道具類などにある鉄部に防錆潤滑で使用しています。小さな道具から機械部品に至るまで手軽に噴霧でき、内容量も十分で日常使いで頻繁に使用しています。コストパフォーマンスGoodの商品だと思います。

CycleLifeU 様2026-01-23
用途:
自転車整備

安いオイルよりよく効く…気がする。数値として確かめたわけではないけど。
相変わらずノズルが使いづらいので、ラスペネなどのものを移し替えて使っています。

合同会社さくら食材 様2026-02-13
用途:
ジェットスキーのメンテ
対象商品:
08742562

もんだいなくしようできてコストパフォーマンスがよい

2025-10-17
用途:
自転車のチェーンに
対象商品:
08742562

オイルスプレーとしてとても良い、自転車のチェーンがスムーズに動く

2人が参考にしています
2025-11-24
用途:
農機の可動部分の潤滑。
対象商品:
08742562

手頃な値段の為思いっきり使用でき、適度な潤滑が有るので使用しやすい。

1人が参考にしています
2025-10-24
用途:
各種整備に
対象商品:
08742562

安いので買ったが、ちょっと臭いがきついかも。ただ安いのでジャバジャバ使える。性能重視ではない

3人が参考にしています
2025-06-06
用途:
バイクや自転車のメンテナンスなどに

さらさらしていて、軽く錆びついたネジなど吹いてから10分くらいおいて回すと簡単に回せますね。熱がかかって固着したネジなどは無理でしたが、この辺りになればもっとお高いもので対応するので、ちょっと使いにはコストパフォーマンスいいので使いやすですね。

1人が参考にしています
2025-05-11
用途:
車検メンテナンス
対象商品:
08742562

コストが抑えられ良いです
使用には問題無しです。
量がもう少し多く入ってれば最高です。
720くらいとか

1人が参考にしています
2025-02-17
用途:
DIYで金属系の全てに使用

これはフッ素潤滑剤なので比較的安価なシリコン潤滑剤と
の使い分けで使用。

1人が参考にしています
加藤電気 様2025-09-18
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
08742562

今回、初めて購入して使ってみました。価格も手頃ですし、品物も確かです。
また、購入します。

1人が参考にしています
2025-06-18
用途:
金属の錆止め

常時使用してます。
お手頃な値段でじゃぶじゃぶ使ってますが、最近ホームセンターの品が大容量でお値段が安いものを発見したので普通にしました。

3人が参考にしています
2025-01-07
用途:
自転車 農機具

過去に何度も購入していますが、安定の品です。
値上がりしてしまった為、他メーカーと変わらない価格になってしまったことが残念です。

5人が参考にしています
株式会社 秋本製作 様2024-11-12
用途:
メンテナンス作業に使用

普通のスプレーに比べ、こんなに出なくていいのにってくらい出ます。ちょっと出る量が抑えられればなおいいと思います。

3人が参考にしています
2025-04-25
用途:
機械の可動部分にさしています某メーカーを使っていますがそれの代用品として使用しました

リピートもしておりますが今のところ問題はありません
今後もリピートありです

2024-05-07
用途:
錆びているネジの締め直しなど
対象商品:
08742562

単管を組んでいるのですが、錆びて回らなくなることがあり、この強力潤滑剤をかけると割と楽に回すことができます。何度もリピートして購入しています。

2人が参考にしています
2024-06-27
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
08742562

他の一般的な潤滑剤ではどうしても緩まなかったボルトに吹き掛けました。
暫く時間をおいて緩めると少しずつボルトが回り始めて、なんとか外すことができました。
助かりました。

1人が参考にしています
2024-06-02
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
08742562

狭い隙間にもしっかり浸透させることができるし、コスパも高い。ノズルにストローを刺すタイプではなく、使わない時はストローを折りたためて、使用時にストローを起こしてノズルを押して噴射するようになればなお良いと思う。

2人が参考にしています
2024-06-02
用途:
車の整備
対象商品:
08742562

錆びたネジ・ボルトを緩める際に使用しました。
ラスペネほどは効きませんが、それなりに効果はあります。
なにより安価ですし、値段以上の価値はあると思います。

1人が参考にしています
2024-05-05
用途:
工業用ミシンなどのメンテナンス
対象商品:
08742562

コスパは良いです。
分解掃除した後の部品の保管には良いと思いました。ですが、
平時駆動している箇所への使用するには、防錆効果を維持するには定着が弱いと感じました。
安価なので、頻繁に吹き掛ければ良いと納得しています。

3人が参考にしています
2024-03-31
用途:
確かに強力です。
対象商品:
08742562

通常の潤滑剤よりも強力な印象です。
農家なので、農機具に大量に使用しますのでコスパに優れたモノタロウ製品は大変助かります。

2人が参考にしています