シリコーンスプレーつるッとのレビュー

平均満足度 4.35 (344件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコーンスプレーつるッと モノタロウ
少量のスプレーで潤滑、離型、艶出、防錆等の高い効果が得られます。 素材にやさしい無溶剤タイプのため、金属、ゴム、プラスチック、木、樹脂など様々な素材に使用できます。 【用途】大工道具、自転車、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防錆、防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止、防錆に。 敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
344件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-04-07
用途:
トリマービット等刃物に使用
対象商品:
08742596

刃の潤滑性、サビ防止はじめ、引き戸の滑りを良くするためにも利用しています。

2020-02-16
用途:
通線作業に
対象商品:
08742596

ケーブル引き込み作業に使用しました。結構曲がりも多く、大変だと想定した作業でしたが、思ったよりはスムーズに作業出来ました。

株式会社ケーイーシー 様2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
08742596

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

2018-11-28
用途:
自宅使用
対象商品:
08742596

タイヤに吹き付け、布で磨くとタイヤに艶が出てよい。他油脂を使わない潤滑に使用。

2018-09-17
用途:
工場
対象商品:
08742596

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

有限会社中原電器商会 様2017-11-19
用途:
潤滑剤
対象商品:
08742596

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

2017-04-19
用途:
機械の整備
対象商品:
08742596

シリコンスプレーはいろんなところに使えて重宝します。

2017-04-06
用途:
車のメンテナンスに使用
対象商品:
08742596

安いので定期的にエンジンルームやタイヤハウスに使用しています汚れも付きにくく良い感じです

2017-02-11
用途:
バイク整備
対象商品:
08742596

ゴムを使ってるところやさび防止や艶出しに使ってます。いたってふつうのシリコンスプレーです。

2016-09-18
用途:
潤滑
対象商品:
08742596

主に家の中で油を使いたくない潤滑箇所に用いてます。ファスナーなどにも効果抜群です。雨戸の表面に使用(噴霧後ペーパータオルなどで塗り伸ばす)しておくとワックス代わりになります。ただ、使用時は周りに飛び散らないようにしないと、床が滑って危険です。

有限会社湯本新聞販売所 様2016-11-16
用途:
バイク修理に
対象商品:
08742596

タイヤ交換時に使用。安くてガンガン使い捨てで使えます

2016-10-31
用途:
メンテナンスに
対象商品:
08742596

バイクメンテ時に艶だし、部品保護兼ねて使用していますが価格も安くてガンガン使えます。

漆器工芸種本章 様2016-10-21
用途:
襖の敷居に
対象商品:
08742596

大変気に入りました。長い間称してますが、使っていてもほとんど変わることなくスムーズな動きです。

2016-09-22
用途:
車の泥除けの氷付着防止用
対象商品:
08742596

泥除けやタイヤボックスに付着する氷を防止しました。ただ冬季は勢いがなくなるのでもう少しガスを強くしてほしい。

2016-11-01
用途:
各種潤滑、防錆
対象商品:
08742596

ゴム・プラスチックなどを侵さないので各種潤滑に使用しています。
中味は問題ないのですが、噴射口だけでなく可動シール部からも噴出してしまいます。

有限会社ファイン 様2016-10-17
用途:
メンテナンス時
対象商品:
08742596

あまり使用頻度は多くないが、少し力を入れると破けてしまうがまぁ値段がやすく問題なく使用できる区

2016-07-22
用途:
車のメンテ
対象商品:
08742596

ウィンドーのゴム枠に使用。の滑りが良くなりました。

2016-09-29
用途:
断裁時
対象商品:
87097351

作業がスムーズになります。油影が残ることが気になります。

2016-06-30
用途:
バイク整備
対象商品:
08742596

いつも使ってます。最近はCRCよりこちらです。

2016-03-01
用途:
金属等の摺動部へ。
対象商品:
08742596

昔は、グリス含有のスプレーくらいしかありませんでした。このような便利な商品が低価格で、入手できるのは非常に助かります。木製部品にも使えて、コスパの高い商品です。また利用します。