エマルジョン型消泡剤のレビュー
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
【用途】水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。
2025-11-11
- 用途:
- 消泡剤として
品質に問題は無いと思うが、11月11に届き、製品の有効期限が12月なのは
短く感じる。
希釈して使用しているが、性能は良いと思う。
株式会社F・CRAFT 様2020-02-28
- 用途:
- サンプルをメーカーに頼むより、速くくるので便利
- 対象商品:
- 08214981
メーカーにサンプルを頼むと何時も時間(日数)がかかるが、1Lの物が売っていると、早く試せるので便利
2021-09-17
- 用途:
- 洗浄作業
- 対象商品:
- 08214954
パッケージ変更のの予告が欲しい。箱型から詰め替え容器型に変更されていた。
MonotaROからの回答
ご利用いただきありがとうございます。至急対応致します。この度は申し訳ございませんでした
2017-09-13
- 用途:
- 小物アクセサリー(ポリエステル樹脂製)の艶出しの前段階処理として
- 対象商品:
- 08214981
いつもは25%を使用していましたが価格上昇した為、15%に変更しました。希釈量で調整しています。
有限会社シガセイハン 様2017-02-06
- 用途:
- 洗い出し機(洗剤をノズル噴射)
- 対象商品:
- 08214963
良い代替品が見つかったと喜んでいたのですが
1本で足りる時と足りない時があります。
どうか安定させてください
1人が参考にしています
アイズエステート有限会社 様2014-11-30
- 用途:
- 泡を消すとメリットがある場所への添加
- 対象商品:
- 08214963
この商品、なかなか使えます。
経過観察しておりましたが、現段階での結果は良好です。
保存期限があるので、個人的には小分けでローコストなものが欲しいですね。
これから、他の消泡材も比較のために試してみたいと考えています。
2015-05-03
- 用途:
- 冷却塔水の消泡に
消泡能力はいたって普通。中間サイズの3~5L程度の容量品が有ればなお可。
牛乳パック風だが同様には絶対開封出来ず、牛乳パック栓 \104 注文コード(88785462)を買って使用中。
1人が参考にしています