- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 接着剤
- 瞬間接着剤
- 耐衝撃
- アロンアルフアエクストラ4020(耐熱・耐衝撃型) 東亞合成
- アロンアルフアエクストラ4020(耐熱・耐衝撃型)の口コミ・評判
アロンアルフアエクストラ4020(耐熱・耐衝撃型)のレビュー
2026-07-24
用途: 事務作業
卸売・小売業
思った以上に粘着力がありあっというまにくっつきました。しっかりしていて
購入して良かったです
対象商品 : 08989574
2025-01-21
用途: 模型組立用として
少し粘性があるので余分な所まで流れることが少なく、作業性が良かったです。接着強度はかなり強いので、模型として使用する分にはバッチリです。
対象商品 : 08989583
2024-02-09
用途: 多少高温にさらされる製品の部品接着
特に支障ありません。繊維状の表面素材に使用すれば良いかと考え購入しましたが、多少浸透します。これは接着剤の問題ではなく素材の問題ですけれども。
対象商品 : 08989583
2022-08-07
用途: 機械の修理
衣類乾燥機のドアパッキン取付、修正等に使っています
固まるのに少し時間があり、修正時の微調整ができ、助かります
90℃程度の熱がかかるのですが、耐久性もありそうです
対象商品 : 08989583
2022-04-08
用途: 機械のメンテナンス
株式会社田島製作所 様
たくさん入っていてとても使用しやすい。量が多い物だと最後まで使用する前に固まってしまい使いづらいが小分けされている為使用しやすい。
1人が参考にしています
対象商品 : 08989574
2021-02-18
用途: 家具の修理時
JPテック株式会社 様(製造業)
接着力がとにかく強いです。
さすが業務用といった印象です。
また小分けになっているので、接着剤が詰まって使えなくなるという心配もなく、使いやすいです。
2019-03-05
用途: いろんな物の接着に使用
建設業・工事業
近所の文房具屋さんで買ってたアロンアルフアでは強度不足だったものでも強固にくっつき重宝してます。
対象商品 : 08989574
2020-02-24
用途: 圧力鍋の蓋の蒸気逃しコマの接着
和田宏康 様(その他業種)
圧力鍋の蓋の蒸気逃しコマ(嵌め込み)がよく外れるようになり,圧力が上がらないので,外れないように接着する。最初は耐熱性でないアロンアルファを用いたが,熱のためコマが飛ばされた。本品アロンアルファエクストラ4020は120℃において70%の強度を保持するので,まだ使用は数回であるがチャンと接着されている(なお安全装置は接着すると危険であるから接着してはいけない)