ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁のレビュー
- 用途:
- チューブ内の残圧除去
チューブの残圧を除去するためにチューブ配管の途中に取り付けました。
ワンタッチで残圧が無くなるので便利です。1/4インチサイズのチューブ用はあまり売ってないのでこちらで購入出来て良かったです。
- 用途:
- ホースリールの圧抜き
- 対象商品:
- 09148937
止めると圧が抜けるので便利です。まだ倉庫内で1年半ほどしか使用してないので耐久性は何とも言えません。工具・カプラのエア漏れ対策で追加購入しました。
- 用途:
- 空圧機器の配管
- 対象商品:
- 09148921
圧縮空気供給インフラのフィルタ・レギュレータ一次側に残圧排気3方弁として使用。
フィルタレギュレータ(モノタロウ)のN.O.ドレンバルブ動作をさせる為、及びフィルタレギュレータ以降のホース・カプラ類への常時加圧負荷を軽減するために設置。
配管スペースと納期の兼ね合いからユニオンストレート形式とした。
設置条件が良ければホース同士の連結(ストレート・ユニオン)ではなく、ホース‐ネジ連結の単純なもの(ストレート)のほうがバルブ操作が楽。
各メーカーとも形状に大差ないが、取付穴が横方向に2か所貫通している構造。
固定穴を縦にも設けてもらえると、取付方法の応用が広がるので要望したい。
- 用途:
- ある締め付けの位置で漏れてしまうのは・・・
- 対象商品:
- 09148903
On Off の開閉で使えるものと割り切れば大丈夫と思いますが
中途半端な位置で止めると少し洩れていました。構造的に仕方ないのかもしれませんが
安いので、割り切って使っております
- 用途:
- エアー配管
- 対象商品:
- 09148894
エアー配管に使用するために購入しました。
同社製のエアチューブを使用しているため、相性を考慮して本製品を選びました。
やや値段が張りますが、品質・性能ともに満足しています。
※2方弁も購入しましたが、ツマミ部に小さく③もしくは②というマーク以外は、まったく同じ見た目なので、間違えないように注意が必要です。
- 用途:
- エアー機器の手元でのON/OFF
- 対象商品:
- 09148912
三方弁は残圧が抜けるので安心です。安いものは90度しっかり回らないちょっと不安なものもあるので、やはりメーカー品が安心です。
- 用途:
- エアコンプレッサーの機器接続側の残圧排気に使用。三方バルブと思ったが、本製品の方がバルブの開閉が直感的にわかりやすい。
- 対象商品:
- 09148937
さすがPISCO!。コンパクトで作りも良い。満足。
- 用途:
- 圧力注入して30分後に開放する時に使います
- 対象商品:
- 09148903
30年間毎日圧力釜にカプラーソケットを使って抜き差ししていましたがこの3方弁を使うことによってコックをひねるだけの作業で簡単に圧入力ができてしまうので非常に楽になりました。