ポリウレタンチューブ(5m)のレビュー

平均満足度 4.69 (70件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)
309 / 税込 340
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
70件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-25
用途:
空圧機器の配管

空圧機器の配管に使用しました。
色々なメーカーがあり値段も様々なので悩みましたが、
仕様の記載があるメーカー品を選びました。
適度な柔らかさがあり、
高価なメーカーのものと比較しても遜色ない感じです。

2025-07-12
用途:
溶剤を使用した洗浄作業
対象商品:
32738587

シリコンチューブのような柔らかさは無いですが、巻グセは多少残りますが適度な柔らかさで自由度は良いと思います。
作業で0.8から1.5mmのニードルを使用するのでどうしてもエアー圧が上がってしまいますが、ホースの肉厚もあり裂けにくいと思います。
ただし、ホースが柔らかい事を考えてインサートリングを使用してジョイント部からの抜け防止をしています。

2026-01-08
用途:
機械メンテナンス時

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

2024-07-28
用途:
ジャッキ修理
対象商品:
32738474

大型車用のジャッキがエアー漏れで動かなくなり点検したらチューブ切れ。業者に頼むと時間がかかりそうなのでサイズ見てモノタロウで注文。3日、約300円で修理完了。大満足です。

2人が参考にしています
2024-05-24
用途:
水配管
対象商品:
32738535

透明で,曲げることもできつつ,ワンタッチにも留められ,しっかりとした作りと思います.目的に十分でした.

2024-02-01
用途:
タイヤチェンジャーに使用
対象商品:
32738526

我が家のタイヤチェンジャーには3種類ホースが使われていてこのホースは一番細い物です、
使用しているときに次から次へと破裂し困りました、予備で持っていないと間に合わない状態です。
ストックしていると直ぐに修理でき助かります。

株式会社兼松KGK 様2024-04-08
用途:
装置の配管
対象商品:
32738641

問題なく使用できました。価格も満足です。今後も使用したいと思います。

2023-05-04
用途:
空圧機器
対象商品:
32738702

コンプレッサーからホースリール迄の延長配管用に購入、10m延長しましたがφ12×8で15mのホースリールでも問題なくパワフルです^_^

2022-12-28
用途:
3Dプリンターのフィラメントガイド
対象商品:
58155544

サイズも丁度よく、チューブの柔軟性も希望通りです。
長さが任意のサイズに指定出来ればいいのですが…

株式会社オーレックス 様2022-09-07
用途:
エア配管材
対象商品:
32738702

ナイロン製に比較して、表面のツヤが良く防汚性・清掃しやすさがある。
いつもの定番商品。

有限会社 渡辺商店 様2022-01-24
用途:
タイヤチェンジャーの修理
対象商品:
32738587

ピスコの商品を信頼して使用しています。ホースの脱着がスムーズです。

1人が参考にしています
2022-03-04
用途:
自動車修理
対象商品:
32738526

古い車などのバキュウムに使用してみました、特に問題なく使用できました。耐久性、耐熱性
などは判りません。

2022-04-17
用途:
メンテナンス
対象商品:
32738702

特になし 普通に使用 年数劣化や使用条件によるが役に立ちました

三ッ塚観光ブドウ園 様2020-12-04
用途:
タイヤチェンジャーのエアーパイプ
対象商品:
32738526

タイヤチェンジャー内のエアーパイプが劣化で破損してしまいましたので購入しました。
パイプの柔らかさも適度にあり非常に使い勝手がいいです。

1人が参考にしています
2020-11-28
用途:
水草水槽へのCO2ガス供給パイプとして使用
対象商品:
32738474

柔軟性に富んでいて設置し易いく、ワンタッチ継ぎ手との相性も良い

2020-09-03
用途:
薬剤散布の中継チューブとして使用
対象商品:
32738535

チューブの柔らかさで選びました結構曲げても折れ曲がって潰れません可動部に使用する為に選択しました、まだ使用していませんが良い感じです。

2021-09-17
用途:
水槽CO2添加
対象商品:
32738526

モノタロウブランドが経年劣化でポロポロになったので、今回は、高いけど、メーカー品買ってみました。

2020-09-02
用途:
自作炭酸水の為
対象商品:
32738474

ミドボン炭酸水作成の為選択しました。外径が4ミリですので同時購入のマイクロカプラーを取り付けることが出来ます。

Piatto 様2019-10-05
用途:
マイクロカプラとの接続に使用
対象商品:
32738483

炭酸水の製造に使用、マイクロカプラがΦ4でしたのでこの商品を選びました。
硬すぎず使いやすいです。

2019-07-14
用途:
水草育成のための二酸化炭素添加用
対象商品:
32738544

長さもあってアクアショップよりコスパが良い。カラフルでいい。硬すぎず扱いやすい。