ポリウレタンチューブ(5m)のレビュー
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
2019-01-18
- 用途:
- 機械の修理
- 対象商品:
- 32738544
イタリア製タイヤチェンジャーのエア漏れ修理に使用。
適度な柔軟性で折れにくい。思ってたよりは、柔軟性がありました。
可動部に使用したので固い方が耐久性が良かったのかもしれませんが
作業性は非常に良かったです。切断はチューブカッター使用。
2018-07-14
- 用途:
- 車のエアチューブに使用しました
- 対象商品:
- 32738483
材質、硬さともに、しっかりしていて、車の空気圧に耐えれそうです。色も青色でチューニング感が出てとてもいいです。後は耐久性に期待です。
ヒサノブトレーディング 様2018-10-25
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 32738702
メーターカットタイプは必要分だけ購入できるので有難い。
但し、商品の硬さはナイロンチューブよりやや柔らかい程度で全く期待外れでした。
2019-03-29
- 用途:
- 水槽にCO2を添加するためのチューブ
- 対象商品:
- 32738526
従来使っていたものが経年劣化のため固くなってきて、リークの原因になっていたので購入。
水槽用として売られているものより安価なため、満足しています。
合資会社 サンコーグラフィカ 様2018-11-05
- 用途:
- エアコンプレッサーで稼動する印刷機のチューブが一斉にダメになってしまった。
- 対象商品:
- 32738526
とりあえず、ダメになったチューブを交換していっているが、交換したチューブは問題無く使えています。
株式会社城山 様2017-11-11
- 用途:
- フイルム切断器に使用
- 対象商品:
- 32738587
切粉のエアー吹き飛ばしに使用しています。ノズルが動いてもチューブが柔らかく切断バイトに付いて良く動き最適です。
2016-10-02
- 用途:
- OMRON ELEPIC HT-J202のチューブ交換に使用
- 対象商品:
- 32738474
OMRON口腔洗浄機のチューブ交換に使いました。他の方で同様の投稿があり、試したところ上手く交換でき、以前と同じように使えています。ありがとうございます。
2人が参考にしています
2016-10-03
- 用途:
- クルーザーのディーゼル機関を整備するとき、圧力計で各部の圧力を測定、確認しますが、圧力の低いとは水柱高さを確認する場合があります。このためにしっかりしていて有効です。また圧力の確認のため仮設用配管として使用します。
- 対象商品:
- 32738535
十分であり満足しています。多く種類の物品を購入しますが助かっています。