オフセットサイザルのレビュー

平均満足度 4.77 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オフセットサイザル 光陽社
光陽社
2,698 / 税込 2,968
従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力がありますユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られますバフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です 【用途】金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-11-03
用途:
バイクのアルミ部品磨き
対象商品:
09170271

白棒をつけて中仕上げで使用しました。スピード調整ができるグラインダーを使用した方が仕上がりがいいと思います。

Masterwork 様2022-05-26
用途:
素晴らしい研磨力
対象商品:
09170271

赤棒と合わせてアルミパーツを研磨しました。
素晴らしく研磨できます。
削りやすいけど、削り過ぎない。
いろいろ試してきましたが、コレが1番気に入りました。
希望を言えばコレとバフの中間の物が欲しいです。
少し研磨傷が気になるので

2021-04-16
用途:
車の補修
対象商品:
09170271

焼け錆のついた車のステンレスマフラーの鏡面用に使用。これに白棒をつけて磨いたが研磨力も良くバフ焼けも起こしにくく良い。ただエッジ部に当たるとサイザルがすぐに破れる。耐久性としてはどうかと思います。

2021-06-25
用途:
ステンレスの研磨
対象商品:
09170271

非常に使いやすく、短時間で研磨を仕上げることができました。

棟田工業 様2020-12-16
用途:
研磨作業に
対象商品:
09170271

元研磨工ですが研削力が非常に優れており耐久性もあります。久しぶりにいい買い物がてきたという感じです。またリピートしたいと思います。

2019-03-13
用途:
ピストン磨き
対象商品:
09170271

ピストンを磨くのに使用しました。これは最高の商品です。

2018-10-16
用途:
リフォーム時
対象商品:
09170271

リーズナブルな価格にもかかわらず機能性には全く問題ありません。
おすすめの商品です。

テップス 木更津 様2018-05-03
用途:
ステンレス、アルミのポリッシュ
対象商品:
09170271

数種類の物を試しましたが、この商品は削れも良く効率UPになります、一面サイザルの物より、サイザーの絡みも少なく重宝してます。

岩渕建築 様2017-08-18
用途:
古い流し台、ステンレスのシンク磨きのために購入しました。
対象商品:
09170271

使用感として赤棒との併用です。鏡面にするための下地磨きです。

2016-01-14
用途:
研磨
対象商品:
09170271

304の研磨に使用しました、かなりの研磨力で作業時間が短縮できます、仕上げが必要ですがかなりのレベルまで仕上がるので楽です

1人が参考にしています
2015-08-31
用途:
バイク部品のバフ
対象商品:
09170271

強力な仕上がりはウワサ通り。価格がもっと安ければ継続投与も可能なのだが。

2014-08-17
用途:
アルミなどの鏡面加工
対象商品:
09170271

鏡面加工を行う人には絶対の自信を持っておすすめします。
今まで苦労していた作業が50%以上は短縮できます。

1人が参考にしています
合資会社横尾螺子工業所 様2012-04-02
用途:
真っ黒になってしまったオートバイのステンレスマフラーを研磨するため。
対象商品:
09170271

そのパワフルな研磨力に驚き、今までの労力は何だったんだろうと思う程です。
研磨傷は少なくコンパウンドを使い分ければサイザルのみで十分な仕上げレベルになりますし、サイザル自体のの消耗度も思っていたほどではなく、おすすめの一品です。

4人が参考にしています