液状ガスケット1212のレビュー

平均満足度 4.78 (40件のレビュー)
商品レビューを投稿する
液状ガスケット1212 スリーボンド
スリーボンド
1,998 / 税込 2,198
1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。 【用途】その他一般シール剤
40件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
美里商事 様2017-02-15
用途:
エンジンオーバーホール
対象商品:
02335374

何時も使用させて頂いてます。
エンジンクランクケース部分に使用して最適です。

特機サービス 様2017-04-11
用途:
FOMA ANT GPS ANT 両ケーブルの車両天井の穴埋め防水処理
対象商品:
02335374

二十年前から信頼して使用しているので安心商品です。

2016-12-27
用途:
バイク、クルマのメンテナンス
対象商品:
02335374

エンジン周りの液状パッキンがメイン、DIYユーザーには量が多いのでスキマを埋めるコーキングとしても使ってます。

井上ミシン修理販売 様2016-10-02
用途:
機械の修理時
対象商品:
02335374

別に問題はなく、よかったと思います。

2016-03-04
用途:
機械組立
対象商品:
02335374

毎日使用してます。作業感覚が抜群で密着よし分解時の剥離性も良好です。
20年以上使用してます。信頼できる商品です。

2016-05-21
用途:
自動車修理
対象商品:
02335374

もう少し小さいサイズがあれば良いと思います。

2015-11-18
用途:
金属の穴部分に
対象商品:
02335374

品質には満足しています。もう少し安くなればなあと思います。

2019-01-10
用途:
自動車整備
対象商品:
02335374

長年使用している物で、今回モノタロウさんで購入しました。
今まではわざわざ遠くまで買いに行っていましたが、自宅まで届けてもらえるのでこれからのリピート購入はモノタロウさんで買います。

2014-11-15
用途:
パッキン面の耐圧強化
対象商品:
02335374

定番商品です。
パッキンの入るフランジ面などに塗る事でフランジ面が多少荒れていても漏れが防げます(面が出る位迄の塗布で十分なので塗り過ぎ注意!)。
重要な箇所に使用する際には組み込む前に塗布して、ある程度乾かしてゴム状に近くなってから組込み・締め込みすると効果的です。

2人が参考にしています
2014-07-15
用途:
ギヤボックス蓋からの油漏れ防止
対象商品:
02335374

従来は工具屋さんから購入していましたが、値段が安く助かっています。

2014-05-25
用途:
エンジン各部のメンテナンスに使用します。
対象商品:
02335374

現在まだ使用してませんが、以前に使ってたのと同一
ですので不満は有りません。車のメンテナンスはDIY
でやってますので、液体ガスケットは必需品です。
価格的には安いに越したことはありませんが、100g
あれば相当長く使用できますのでやむを得ません。
また必要なときにはお願いします。

1人が参考にしています
2014-01-15
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
02335374

3M間違いなし!

増井機工株式会社 様2014-02-17
用途:
工作機械の補修
対象商品:
02335374

使いやすかった。

2013-09-14
用途:
ボルトとナットのゆるみ止め
対象商品:
02335374

ゆるみ止めのため、ボルトのねじ部に塗布しました。耐候性を期待しています。

2013-07-13
用途:
接着部のオイルもれに使用
対象商品:
02335374

少々段差があっても大丈夫なようです。

2013-07-04
用途:
エンジンパッキン部
対象商品:
02335374

昔より使用しております
漏れもとまりよく 使いよい

株式会社オグラディーゼル 様2013-05-15
用途:
製品組み立てのシール剤として使用
対象商品:
02335374

以前より、使用しているので、信頼性が高い。

1人が参考にしています
有限会社オオト工業 様2013-10-14
用途:
継手のシ-ル材として使用
対象商品:
02335374

シ-ル性能には大変満足していますが、
価格が少し高い気がするし、手やその他の場所にシ-ル材が付着すると、
非常に取れにくく、よく滑る。
いつも思うが、臭いを何とかして欲しい。

JEFFRY’S 様2009-01-11
用途:
自動車のシーリング
対象商品:
02335374

接着性能が非常に良い。ただし分解、清掃時には時間がかかる。

1人が参考にしています
2013-11-19
用途:
ミッションなどの組み立てパッキンとして使用
対象商品:
02335374

完全にオイル漏れなく使用できます。