ABAホースバンド オリジナル 12mmのレビュー
- 用途:
- ホースの固定
- 対象商品:
- 09205366
1つでもしっかり固定できますが、3つ並べて広い面で固定するものに使用しています
今までの漏れのストレスがなく、安心して使えます
- 用途:
- 機械メンテナンス時
- 対象商品:
- 09205436
ラフタークレーンのリターダ用水ホース固定に使用しています。満足いく品質で値段が安いのでありがたいです。
- 用途:
- ダクトホースの締め付け
- 対象商品:
- 09205411
この製品は大小いろいろなサイズを使っていますが、締め付けやすく良いですよ
今使用している物が、土に触れ錆びて来ているのでそろそろ交換時期かも?
その時はまたお願い致します
- 用途:
- 農業用散水ホースの固定
- 対象商品:
- 09205357
ホームセンターに置いてあるホースバンドと違い、ガッチリ固定できます。また、ホース接触部分がフラットなため適正締め付け力であれば、ホースの痛みが少ないと感じました。また購入したいです。
- 用途:
- 自動車の水回り!
- 対象商品:
- 09205384
このABAホースバンドはランボルギーニカウンタックに純正採用されています。
純正部品で注文すると1つ1000円ぐらいするのですが同じものがこんなに安く買えて
大満足です。
- 用途:
- ラジエーターホースを締める
- 対象商品:
- 09205402
以前使用したホースバンドは、ホースのあたり面に刻みがあるので締め付けるとホースに傷がついてしまいそこから漏れることがありました。
今回のホースはあたり面に刻みがないので安心して締め付けることができます。
おいおい装着済みのものをこれらに交換していこうかと考えています。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
- 対象商品:
- 09205375
15~25mm、22~32mm と 10~17mm(ノバ,幅9mm)を購入しました。
しっかりとした良い商品です。
サイズ選定は使用範囲の最大値側で選ぶと良いと思います。
不用意に締め込んで行くと、ネジ溝の部分でバンドが折れてクセが付いてしまいます。
最小値側で使う場合、事前に対象物の外径に近い固さのあるものを強く締めて、形を整える工夫をしてから使うと良いと思いました。
- 用途:
- 水道のホースと蛇口の接続
- 対象商品:
- 09205357
強く締めても壊れず、確実に接続できます。水道の蛇口とホースの接続に使いましたが水漏れはありません。価格的にも満足できます。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 09205357
安価な通常のホースバンドよりも造りがしっかりしており、ホースへの締め付けダメージも少ない商品です。しかし今後は、サイズが合えは゛価格が高くてもハイグリップを購入したいと思います。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 09205411
シリコンホースに使うため、内側がフラットなものが必要で、これ以外知らないので使用も、トルクをかけるとバンド側のネジがすぐ潰れる。もう少しトルクのかけられるものが使いたいのだが、見つかっていない。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- 自転車の前輪ホイール盗難防止に
- 対象商品:
- 09205393
クイックリリースのタイヤ、ホイールの盗難防止に購入しました。ホースバンドも種類がいっぱいあるんですが、これを選んだのは、内側にでこぼこがないという事でしたので、選択しました。製造方法の説明で、もともと丸パイのものを切断しているとの事だったので、もしかしたら固く、曲げれないかと思ったのですが、意外に曲がってくれまして、わたしにはちょうど良かったです。パンクしたときはマイナスで外せるんで簡単なんですが、盗難防止を考えると、プラスでしか外せない、もしくはヘキサでしかってのが切望です。クイックリリース自体を交換する盗難防止もあるんですが、お安く簡単にって事を考えると、これでOKかと。
- 用途:
- 冷却ホース用
- 対象商品:
- 09205366
車の冷却ホースバンド用に購入しました
今まで使っていたものは一般的な穴空きのものだったので ホースに傷がついたのですが こちらの商品は傷がつかずにいい感じです。
ただし 全体的に一般的なものに比較すると 強めに締め付けないと冷却水が漏れる傾向でした
- 用途:
- 散水ホースとホースニップルとの接続
- 対象商品:
- 09205357
強く締めても周囲全体が締まり漏れがなく満足です。頭のネジ部がマイナスでは無く、プラスならばもっと良いのに。