はんだこて セラミックヒータータイプのレビュー

平均満足度 3.60 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
はんだこて セラミックヒータータイプ モノタロウ
セラミックヒータータイプです。 京セラ製のセラミックヒーター採用で、熱回復が速く、はんだ付けしやすい。 こて先は酸化防止加工しており、材質は熱伝導の良い銅で、長持ちします。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2013-07-03
用途:
コネクタ又はスイッチなどにコードをハンダ付け
対象商品:
09217223

個人用として40年前購入した半田ごて(木製の握り手、ゴム被膜のコード)の代替ですから比べ物にならないほど使い易いです。
職場の同タイプの物と比べても遜色ありません。

2013-06-05
用途:
発電機コントローラーの試作
対象商品:
09217223

セラミックヒーターの製品を、手頃な価格で購入出来ました。デリケートな電子部品も安心して、ハンダ配線出来ました。

学校法人工学院大学 様2012-12-22
用途:
回路組立
対象商品:
09217223

開けてみたらコテ先が汚く中古品みたいでした。次からはしっかりとした白光のコテを買おうと思います。
使用した感じは普通、コテ先ちょっと太いです。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。検品を一層強化してまいります。ご指摘ありがとうございました。

株式会社野口自動車 様2013-02-22
用途:
配線修理等等
対象商品:
09217223

セラミックなので使いやすい

有限会社 continuation 様2012-11-12
用途:
配線
対象商品:
09217223

期待どおりでした。

2012-07-10
用途:
趣味(ラジコン)で使う
対象商品:
09217223

スタンド無しで置けるといいな。

2012-09-19
用途:
配線はんだ付け作業
対象商品:
09217223

通常作業に問題はありませんが、本体のコード出し口のフレキシブルラバーが根元付近で壊れてしまいました。材質や形状の問題とは思いますが、1weekとはお粗末でした。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。品質の向上に努めてまいります。
不良品につきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

ジョイオートサービス名張店 様2012-04-12
用途:
端子の接続等
対象商品:
09217223

電源を入れてから使えるまでの時間があまりかからないので、いいと思う。

2012-01-24
用途:
電子回路製作
対象商品:
09217223

小手先が太いです。
JIS1級スケールで計測で1mm以上マイクロメータで1.265ありました。
表面実装での半田付けなどは厳しいです。
配線などの半田づけはいいとおもいますが・・・もったいない

1人が参考にしています
2011-04-24
用途:
普通に半田付け。コテ先を削ってSMDもしましたが・・・
対象商品:
09217223

今まで悪いコメントはMonotaRoを愛用させていただいている手前、避けてきましたが今までに4回ほど不手際等があったので、悪いコメントも書くようにしていきたいと思います。こちらの方ですが、白光ブランド品とそくりでコテ先が白光のをつかえるとおもうと間違いで、まったく別物です。コテ先の選択余地がありません。そのへんのところが書かれていないのはちょっと・・・と思います。形が瓜二つですので。先日もJIS2級スコヤが、100均の直角定規より精度がわるいということに遭遇。その後の対応はよかったですが、ちょっとMonotaRoブランドは信用できない感じです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

英工房1級建築士事務所 様2011-06-30
用途:
電子部品のはんだ付
対象商品:
09217223

電子カタログの価格が間違っているようですオープン1,380円となっていますよ。ちょっと損した感じかな

MonotaROからの回答

材料費等の高騰により、6/1より値上させて頂いております。今後ともMonotaROをよろしくお願い致します。

2011-06-17
用途:
はんだづけ
対象商品:
09217223

厳しい意見が多いですが、私は満足です。
確かに、こて先は0.5mmではなく1mmある。
しかし、1507円だから仕方ない。
弘法筆を選ばず。

1人が参考にしています
株式会社矢野ホンダ販売 様2011-05-22
用途:
電気配線修理!
対象商品:
09217223

非常に良い!

2010-11-15
用途:
基板へのリード線の接続
対象商品:
09217223

先が太くて作業しづらい。ネットで細いのがわかりませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 様2010-10-28
用途:
配線の半田付け
対象商品:
09217223

商品を取り出してみたら、先端がぐらぐらしており
ネジ部分の締りが悪いのかと思い締めてみたが、これ以上締められない。
しっかり固定されていなければ半田作業は出来ません。
組み立て時に、それぐらいのチェックは出来るはずです。
せっかくのMonotaroものなので、安かろう悪かろうにならないで下さい。
なのでもったいないですが今回の商品は使用できそうにありませんので
別の新しいものを買うつもりです。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございますので、別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。