シリコーンシーラント 8060プロ(全10色)のレビュー

平均満足度 4.51 (104件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコーンシーラント 8060プロ(全10色) セメダイン
セメダイン
749 / 税込 824
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック) 【用途】サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
104件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社斉藤建築 様2026-02-24
用途:
隙間を埋めるため

木製品の隙間を埋めるために使用しています。一般ではあまり販売していないので、モノタロウで買えるのはありがたいです。

1人が参考にしています
2025-07-05
用途:
木材接着

鉄材柱の補強に2×4材を使っていますが、長さが足りないときに接着に使います。接着部両側にシリコンシーラントを塗り、モノタロウ販売のユニクロT型(https://www.monotaro.com/g/00530063/t.q=t%E5%AD%97%E9%87%91%E5%85%B7)でビス止めすると、すぐに使用できて便利です。

2024-07-03
用途:
工場換気口などの防水コーキングに
対象商品:
09241653

使い慣れたシール材。換気フードにはPP材があるので定着性が多少気になります。
こうしたコーキング材な限らず、PP材・PE材に対する強力で使いやすい接着剤・コーキング材の登場が待たれます。(工事用にある程度の量を使う用途)

1人が参考にしています
2024-03-29
用途:
板金施工など
対象商品:
09241626

ずっと長い間重宝して使い続けてきた者ですがここ最近内容物が新しくなったのかコーキングが柔らかくなり自分にとっては使いにくくなった気がします。へらなどで抑えた時に前のコーキングよりヒゲ?が出やすくなった。

株式会社海底熟成研究所 様2023-07-08
用途:
とても使いやすい
対象商品:
09241617

使いやすいですが、量のバリエーションをもっと作ってもらいたいです。

2022-10-06
用途:
防水シール用
対象商品:
09241635

固まった後でも柔軟性がありしっかりシールしている。
見た目もきれいで寒くなっても硬くなりにくい。

1人が参考にしています
2022-10-06
用途:
吸盤の脱落予防
対象商品:
09241635

シリコーングリースの様なもので、使用方法は非常に簡単です。

2022-05-18
用途:
エアコンホースカバーの修理.
対象商品:
09241617

専用のガンが無くても使用できなした。又手についても、簡単に落とせました。

3人が参考にしています
2022-03-18
用途:
金属とウレタン素材の接着
対象商品:
09241617

剥がれやめくれが無くしっかりと接着されている模様。
素材同士の相性や下処理」の一覧が一般提供されるとありがたい。

3人が参考にしています
江口孔版株式会社 様2021-08-14
用途:
溶剤の侵入を阻止する部分のコーティング
対象商品:
09241617

粘度も適切で塗りやすい。また、使い切らずとも、残ったシリコンを口元まで押し出しアルミホイルの小片で口元をエアを抜いて封をしておけば、数ヶ月も固まらずに持つのも良いです。

3人が参考にしています
S-labo 様2021-10-12
用途:
シャッターの防水用
対象商品:
09241617

シャッターの下回りに水がたまるので、コーキングで溝を作り水の侵入を防いでいます。
今のところ漏れもなく日数がたっても極端な劣化がなくていい感じです。

1人が参考にしています
2021-07-07
用途:
土木現場で作業時に使用
対象商品:
09241626

価格もまあまあ安いですし、何よりほかの材料とともに買い集める手間がかからず助かっています。製品の性能には大変満足しています。

2021-08-10
用途:
車のルーフレインフォースに
対象商品:
09241617

車のルーフレインフォースの隙間に塗布し、防音、遮音、剛性アップに使用します。
色も透明と言うか白濁なので見た目が綺麗です。

ノセ工芸 様2020-12-22
用途:
看板取り付け作業
対象商品:
09241617

納入業者が、ストックしなくなり、以前モノタロウさんで購入していましたので、リピートです。

2020-12-08
用途:
ガラスのかけらを工作
対象商品:
09241617

コストパフォーマンスが良いです。
ふたをしておくと、結構長期間固まらずに次に使えるので、使い切らなくても大丈夫。

2021-03-09
用途:
機械のメンテナンス時、補修時
対象商品:
09241617

会社で補修作業時や、メンテナンス時に使用しています。使いやすいので使用しています。使い切らないといけないのが、少し難点です。

2020-08-10
用途:
設置機械同士の隙間埋め
対象商品:
09241601

乾燥が早すぎず、施工が容易である。
色合いも安定があり良い。

2020-03-05
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
09241617

トラクタ-屋根ひび割れ補修のため購入満足いくような修理ができました。

1人が参考にしています
2020-01-24
用途:
水漏れ防止用パッキンに塗布
対象商品:
02444495

適度な粘度と透明度でとても気に入っています。
有名メーカーなので安心して購入している感もありますが・・。

1人が参考にしています
株式会社ART CRAFT 様2020-05-25
用途:
水漏れ防止のシーリング
対象商品:
09241644

何度か購入させていただいておりますが、使い勝手もよく、問題ありません。 が、自分の使用目的には少々量が多く、いつも残ってしまい、それが勿体無く思います。