スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位のレビュー
坂口電気 様2026-01-27
- 用途:
- 自動車メンテナンス
小さな万力(バイス)の留め具が破損しました。
この商品が1個ずつ購入できたので助かりました。
復活しました。
ありがとうございました。
2023-12-04
- 用途:
- 車:バイクのレストア&メンテナンス
- 対象商品:
- 09249213
旧車のブレーキドラム用に流用
40年以上前の車で、
純正廃番品でしたので色んなサイズを買い
ベストなサイズを使用しました。
2023-06-12
- 用途:
- カワサキ車に
- 対象商品:
- 09249195
カワサキ車ZRX系のステップに使えます。
フロント10mm リアは5mmサイズです。
1個単位で販売されているのが助かります。
2022-06-02
- 用途:
- スクーターのメンテナンス
- 対象商品:
- 09249222
クラッチシューを取り付けるのに使いました。
高速回転する部品なので、再使用はしたくないので
純正部品よりずっと安く購入できたので、良かったです。
1人が参考にしています
2022-04-23
- 用途:
- トラクター作業機の整備
- 対象商品:
- 09249256
ホームセンターにはE-10までしか置いてなくE-12をこちらで購入。
必要量だけバラで購入でき重宝しています。
1人が参考にしています
2022-06-07
- 用途:
- ベイトリールの留め金
- 対象商品:
- 09249177
古いダイワのベイトリール用に購入
作業中に飛んで行って見つからず
リールメーカーにも取り扱いが無く困っていましたが購入でき助かりました
高瀬商会 様2022-03-27
- 用途:
- 冷却ファンの軸受け止めに使用
- 対象商品:
- 09249161
回転数制御の冷却ファンのベアリング軸3φの輪止めに使用。一個単位の購入はモノタロウだけだったので購入しました。
2021-12-07
- 用途:
- ガバナー取り付けに使用
- 対象商品:
- 09249186
製品の仕上がりも満足です
販売個数も少数で対応して頂き感謝しております。小口のユーザーにも親切に対王していてありがたいです。