クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN(ブラック・ホワイト・ブラウン)のレビュー

平均満足度 4.64 (121件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN(ブラック・ホワイト・ブラウン) セメダイン
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。 ブラック・ホワイト・ブラウンの全3色です。 【用途】1.靴底のすり減りを肉盛り補修できます。 例:革靴・ビジネスシューズのかかとのすり減り補修、スニーカーのソール摩耗部分の肉盛り 2.新しい靴底のすり減り防止コーティングに使用できます。 例:新品革靴のかかと保護、スニーカー購入直後の摩耗対策、通勤用シューズの靴底コーティング 3.靴底のはがれ・浮きの接着補修に使用できます。 例:スニーカーのソールはがれ補修、革靴の靴底とアッパーの接着、雨に濡れて剥がれた靴底の補修
121件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-06-13
用途:
自動車整備
対象商品:
34918834

仕事柄ソールのちびが早いのでこの商品はとても助かります。

2019-04-02
用途:
ゴム部品修理
対象商品:
58587986

使用感は良く以前から使っていました。但し、容量が多い方を買うと残った分がフタ付近から固まって次回使用時に手がかかります。
MonotaROブランドで同性能でフタがしっかりしたものがあればいいのですが・・・
いつもの事ながら安い小さな部品購入だと送料負担が気になる。

2019-04-22
用途:
靴のかかと補修
対象商品:
09257936

類似するシューグーとの比較です。シューグーは硬化時に肉痩せが大きく、厚塗り(説明書では薄塗りすることととなっていますが)すると痩せた部分を再度盛りなおす、それもまた硬化時に痩せるので再々度盛りなおすことになり、仕上がるまでの手間、見栄えが悪くなります。本品は、肉痩せがほとんど感じられず多少の厚塗りでも一回で仕上がります。ただし、硬化に要する時間はシューグーより長めに感じます。

2人が参考にしています
2019-03-07
用途:
スニーカーの補修
対象商品:
34918834

スニーカーの前の部分の剥がれたところに使用しました。
しっかり接着でき満足です。

2019-01-18
用途:
バイクkのシート補修
対象商品:
58587986

以前はボンドでしていたが、密着が悪く剥がれてしまっていたが、この商品で補修するとしっかり密着して長持ちしそう

1人が参考にしています
株式会社タンク 様2018-10-13
用途:
ゴルフシューズの補修。
対象商品:
09257936

使用頻度の高いゴルフシューズの水漏れが気になり出し、底部と側部の接合部の隙間に充填したら見事に水漏れが解決した。雨の日にも問題が無く、他の靴にも使って見ようと思う。

1人が参考にしています
2018-12-02
用途:
靴底用ですが、接着力がありますのでポリエチレン系の接着に効果的
対象商品:
09257936

少量での使用がありますので、小分けしたチューブの販売をお願いします。製品化はしてあるみたいですが。

有限会社カーム 様2018-09-03
用途:
バイクの割れたプラスチック製の部分の補強として使用
対象商品:
09257936

バイクのプラスチック製部品のひび割れ補修に使用しましたが耐久性があり大変重宝しています。

2人が参考にしています
2018-07-26
用途:
スタンスミス 靴底 なおりました!
対象商品:
34918834

ここ2年ほど履いているアディダスのスタンスミス。靴底が減ってきたので買いました。テープを貼って補修材を塗って一日乾かし、翌日にグラインダーで磨きました。きれいになおりました。よかったです。

1人が参考にしています
学校法人日本大学 様2018-11-14
用途:
通勤靴の修理
対象商品:
09257936

最初からたくさ塗らないでやや固まったら、また塗り足すことを繰り返すとかなりうまく形を作れます
面に凹凸があっても道路を歩くとすぐ平面化しますので気にせず塗り固めることがポイントかも。匂いもあまりありません。耐久性もあります
気に入っていた靴の底だけがダメになった時、オススメします

2人が参考にしています
株式会社タンク 様2018-08-17
用途:
靴底の補修
対象商品:
09257936

何度使ってもいつも通り満足な仕上がりです。作業性も良好。

2025-07-13
用途:
自動車のシート補修

自動車のシートの切れ補修に使用。しっかりと補修できますが色のバリエーションがないため補修跡が目立ちます。

2018-06-14
用途:
長靴のメンテナンス
対象商品:
09257936

長靴のかかとが摩耗して困っていたが水の浸入もなくなりとても良い商品だと思います。

1人が参考にしています
2018-06-12
用途:
スリ減った靴底の肉盛り修理
対象商品:
09257936

靴底の、かかとやつま先等が部分的にスリ減ることがあります。これまでは、靴底やかかとの交換といった修理をしていましたが、費用が掛かりますし、靴底交換修理が不可能な場合もありました。
このシューズドクターを利用すれば、靴底のスリ減りは、自分で新品同様な状態に戻せます。作業は、指示に従って進めることで特に難しいことはありません。修理後の耐久性も十分です。便利なので、様々な靴底の修理に、もう何本も使っています。

1人が参考にしています
学校法人日本大学 様2018-05-01
用途:
靴底の補修
対象商品:
09257936

付属のヘラで2mmくらいの厚さに数回に分けて塗り重ねれば、補修箇所にテープを使用する必要はありませんでした。
乾く時間が1日くらいかかりますが補修は意外と簡単、きれいにできます。完全に硬化させることが重要です。底は、凹凸が多少できても付属のサンドペーパーで修復する必要はなく、そのまま履いて使用できます

1人が参考にしています
有限会社第一コマート 様2017-11-10
用途:
靴底の修整に
対象商品:
58587986

最初は少し心配でしたが、簡単で楽に塗れました。靴二足分に塗れました。

2017-08-16
用途:
靴のメンテナンス。
対象商品:
09257936

使い方も簡単ですし、お気に入りの靴のカカト修理には最適と思います。

2017-06-09
用途:
革靴修理
対象商品:
09257936

良く歩くので踵だけ磨り減るのですが、これで少し延命できます。施工後すぐは色の違いが気になりましたが、すぐなじんで気にならなくなりました。
暖かい時期ですが、乾燥は2日ぐらいした方が良いと感じました。

1人が参考にしています
社団法人塗装検査機構 様2018-06-20
用途:
すり減った靴の補修用として
対象商品:
09257936

愛用している作業用の靴の底が減ってきたので、修理に使用しました。
とても簡単に補修できました。

2018-04-18
用途:
作業靴の補修
対象商品:
09257936

靴底の肉盛り、丈夫です。脇の割れ裂けなど、内からあて布で補強してます。

1人が参考にしています