- 用途:
- プラグ交換
- 対象商品:
-
09351842
ホンダビートに使っています。
交換のやりにくい車なので、重宝しています。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
-
09351824
走行距離8万キロの軽自動車アイドリング時は正常、走行時パワーダウを感じたのでで価格的に安かったチャンピオンスパークプラグに交換、アクセルを踏み込んだ分だけパワーを感じられるように成りました、大変満足しています。
- 用途:
- 車の修理
- 対象商品:
-
09351833
国産品と性能は同じで全然問題はありません! プラグは消耗品なので、出来るだけ安い方が良いですね!
- 用途:
- 整備
- 対象商品:
-
09351824
車検時交換しました。今のところ不具合出ていません。
- 用途:
- プラグ交換に
- 対象商品:
-
09351824
この安さでイリジウムなら満足!3本セットなどセット売りでもう少し安くして欲しい・・・。
- 用途:
- 車の整備時交換時期だったのでコイルとプラグ同時に交換しました
- 対象商品:
-
09351851
満足しています点火プラグなのでこれといって改善点はないですね。
- 用途:
- 交換部品で
- 対象商品:
-
09351824
とにかく安いのでこれからも利用したく思います。特に不満は無いです。
- 用途:
- 自動車部品交換作業
- 対象商品:
-
09351824
デンソーやNGKと比較して品質面が心配でしたが、一切問題なく、良い商品でした。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
-
09351824
お値段もリーズナブルで商品自体も大変満足しています。
- 用途:
- 車検時
- 対象商品:
-
09351806
価格は安価で助かります。使用した感覚は解りずらい商品なので、今後は注視して観察したい商品です。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
-
09351824
以前は、イリジウムは確実に長持ちすると感じたが、近年は差は少なくなっていると感じる。
1人が参考にしています
- 用途:
- 自分で交換
- 対象商品:
-
09351833
金額的、性能的には申し分ない。寿命に関してはこれからですね。
- 用途:
- BMWのプラグ交換用
古いBMW交換用。
純正品が2極プラグで高価な上に入手しにくいので適合確認のうえ購入。
まだ取付けて間もないので燃費等、わからないが始動性は確かに向上している。
- 用途:
- 自家用車に使用
- 対象商品:
-
09351833
他社のイリジウムプラグから交換後、初爆が力強くなりました。
二輪車用のプラグが欲しいと思います。
- 用途:
- 車用
- 対象商品:
-
09351833
今迄NGK使用していましたが。今回は、チャンピオンに変えました。全然問題無く使用出来ました。値段も安い。
- 用途:
- 部品交換
- 対象商品:
-
09351851
三菱ekワゴン(H82W)走行環境~勾配の多い地域です(8~10%くらい)。ノーマルプラグでは登坂中に速度が急激に落ち 後続車いる場合、追突の恐れがあったのでこの商品に交換しました。平均燃費は15km/Lから13km/Lに落ちましたが、 当初の問題「登坂中の速度低下」は改善されました。他メーカー品も試そうかと思いましたが 一発で決まって良かったです。 そろそろ交換時期にきましたのでリピート購入です。
1人が参考にしています
- 用途:
- プラグ
- 対象商品:
-
09351806
安いです。チャンピオンですね。カーショプの価格から見ても凄いですよ。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
-
09351824
普通に使用できます。 もう少し安かったらありがたい。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
-
09351842
安くて適用車種も多く、
使用感も問題なしです。
- 用途:
- 車検時
- 対象商品:
-
09351842
これに文句は言えないでしょう。後何を買ったらいいの。