Oリング P(運動用、固定用) NBRのレビュー

機構部品の口コミ満足度ランキング 8位
平均満足度 4.67 (262件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ
マスオカ
20 / 税込 22
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。 【用途】オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
262件中 221~240件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-04-10
用途:
旋盤の駆動ベルト
対象商品:
35494505

メーカーの駆動ベルトの価格と比較すると、10分の1以下の価格なので購入してみました。今のところ使用はできていますが、耐久性については現在検証中(使用時間は現在3時間程)です。

2014-07-09
用途:
防水用
対象商品:
09352034

問題なく使えます。ばら売りで購入できるのが良いです。

2017-09-21
用途:
良かったです。
対象商品:
09351973

コネクターのシールに使用していたものが切れ、コネクターを丸々交換するのももったいないので、こちらを購入。

株式会社 日辰電機製作所 蓼科事業所 様2016-06-13
用途:
メンテナンス
対象商品:
09352113

即納に満足しています。

大嶋クリップ 様2017-05-19
用途:
ガソリンタンクキャップ補修用
対象商品:
09352244

20年経過のカワサキ車ガソリンタンクキャップのパッキンがダメになり、ガソリンが漏れるようになった為、補修方法を色々試した挙句、キャップ側径:φ39.45に適することを期待し、P/G/Sタイプの3種類をそれぞれ購入。

澤木工房株式会社 様2015-11-10
用途:
グロメット固定
対象商品:
09351921

安価でよい。ホームセンターで買う価格の1/3くらい。

2015-11-02
用途:
プーリーの駆動
対象商品:
35494706

しっかりしていていい

2013-07-01
用途:
ある製品(排水用ミニポンプ)の吐出側可動部分に使用しています
対象商品:
09352016

純正パーツだと48円ですが、こちらの方が安いため購入。定期的に交換するため、結構使います。

2015-10-14
用途:
車の修理
対象商品:
09351946

サイズも豊富で耐久性も充分

2013-11-25
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
09351903

代用品として購入。純正品の半額以下で大変助かりました。
更なる商品拡充を期待します。

2013-07-19
用途:
油圧ホース取付時
対象商品:
09352095

普通のOリングです。オイル漏れもなく安価なので良いです。

2013-03-05
用途:
エンジン発電機のキャブ用
対象商品:
09352025

低価格ですが、問題なく使用できています。耐油性も大丈夫です。

2015-09-15
用途:
モーターのベルトに使用)
対象商品:
35494575

現在の所何も問題はありません。

株式会社タンク 様2013-11-27
用途:
本来の使用目的ではないのですが、ステッキのストラップを留めるための留め具。
対象商品:
09352043

希望通りの堅さと柔軟性です。ステッキの棒の太さにあわせてOリングの内径の違うものも、今後は必要となります。

松山成實行政書士法務事務所 様2015-09-02
用途:
コネクタのパッキン用
対象商品:
09351964

サイズも豊富で、しっかりしていて非常に良いです。

2013-11-06
用途:
接続用パッキンとして
対象商品:
09352226

むづかしい用途ではないので、感想は、規格通りだったので順調に作業できた。

ケーアールメカテック 様2013-05-01
用途:
機械修理
対象商品:
35494356

滑りがよく、耐久性があり

2013-04-03
用途:
オイルシールとして使用
対象商品:
09352314

現在乗っているバイクのオイルフィルター交換時のオイルシール交換用として購入しましたが、購入時にバイクに適用するサイズ感がわからなかったため、いく種類かのサイズを購入したため使用しないサイズが余ってしまいました。
使用した物は問題なくしようできているので良かったです。
バイクはオイル交換するだけでかなりエンジンの振動や音が滑らかになる事を実感しました。
じぶんで整備できるとバイクにも愛着が湧きます。
これからもマメにオイル交換していつまでも快適に乗り続けられればと思っています。

ナイトウ 様2015-09-30
用途:
井戸ポンプに使用
対象商品:
09352287

順調に使用できました

2015-06-26
用途:
古い海外製品のメンテナンスに使用。
対象商品:
09351973

非常に信頼背が高く大変満足しております。