Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムのレビュー
- 用途:
- ガソリン携行缶のパッキンに
- 対象商品:
- 09353285
ガソリン携行缶のパッキンがあまりににもお粗末で、
給油中に漏れてくる始末でした。
よく確認すると、無数のひび割れが・・・
人命にも関わるので、早急に交換しました。
交換してからは、まったく問題なく機能しています。
- 用途:
- 給油口のパッキン取換え
- 対象商品:
- 09353382
耐熱、耐油、耐化学薬品性という事で交換してみましたが、液漏れも無くしっかりパッキンされています。あとは耐久性ですが、まだわからないので経過を見守りたいと思います。
- 用途:
- Brembo キャリパーのOH
- 対象商品:
- 09353267
ダストシールとオイルシールはメーカーで供給していますが、Oリングは供給していません。(ダストシールとオイルシールは、Hondaからも入手可能です。)
某オークションでは、Brembo用として494円(2個)+送料で販売している者もおります。
Brembo社ではキャリパーを分解してのOHを推奨していないため、Oリングの供給をしてないようです。
- 用途:
- 二輪自動車部品
- 対象商品:
- 09353267
純正部品でもアッセン交換となってしまうような部品だったので、廉価ですみました。種類が多く、作りもしっかりしていたと感じます。
- 用途:
- キャブレターのパイロットエアースクリューの Oリングに使用
- 対象商品:
- 09353224
キャブレターのパイロットエアースクリューのO リングがぼろぼろになったので
何種類か買いP3でOKでした。
- 用途:
- エンジン内部のオイルシール
- 対象商品:
- 09353251
純正のNBRに替えてフッ素ゴムオイルシール&Oリングを使用
他社に比べて価格が安いですが、NBRの物を使うより耐久性は高い様です。
- 用途:
- チューブレスタイヤバルブのOリング
- 対象商品:
- 09353242
シマノのチューブレスタイヤバルブコアのOリングが途中で切れてしまったので購入。こういうのはあらかじめ買っておかないと、いざ問題が起きてからのストレスが大きい。
- 用途:
- TOTO手洗い器 水栓スピンドル
- 対象商品:
- 09353303
今回の注文「シリコングリース」「OリングP-12」6個この二点は満足。使用出来なかったのが「OリングP-10A」4個幅が小さいP-10ではないかと思っています。以前TOTOに電話やFAX等で注文したことがあるが品番でありJIS記号でないので注文が大変でしたノギスで測定して注文しましたけども。交換も大変だし再度注文するにも送料のほうが大変なので又の機会に・・。