Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴムのレビュー
- 用途:
- 部品
- 対象商品:
- 09353425
物としては普通のOリング
ただ、パッケージに貼ってある商品名が「P-22A」の表記の物と「P-22」表記の物と二種類あり注文コードで判別しないと誤発送と勘違いしやすい
商品として「P-22」と「P-22A」の二種類ある以上、表記は統一していただきたい
ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
- 用途:
- 自動車整備
品質には全く問題ありませんが、大量に注文した場合でも、たかだか数ミリのOリングが一個づつにビニール袋に入っている。取り出すだけで半日仕事。エコの観点からも袋が甚だしくムダです。同サイズ複数注文の場合はひとつの袋に入れて頂きたい。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- オートバイの燃料コックのシール用に使用
- 対象商品:
- 09353337
今回、スズキGSX250SSカタナの燃料コックより燃料漏れが発生し、点検してみるとOリングが切れていました。
純正部品は無く、大きさを計測して注文しました。
材質も耐ガソリン性の高いもので安心して使えました。
- 用途:
- キャンプで使うシングルバーナーの火力調整レバーのガソリン漏れを直す為に使用する。
- 対象商品:
- 09353242
キャンプで使うガソリン使用のシングルバーナーで、加圧しても火力調整レバーのシャフト部分からガソリンが圧力と共に抜ける為、使い物になりませんでしたがOリングを交換すると調子良く着火出来る様になりました。少しレバーが重くなりましたが、サイズが微妙に違う為だと思います。使うには問題ありません。交換してまだ1度だけしか使用してないので耐久性はまだ分かりません。
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 09353346
商品ラベル(ステッカー)に記載のサイズがP12.5とP11を購入したのですが
ラベルに記載のサイズがP12.5がP12と記載・P11がP111個と記載されています。
できればサイズ記載の改善願います
商品自体に問題はありません。
貴重なご意見ありがとうございます。
- 用途:
- ガソリンタンク
- 対象商品:
- 09353294
スズキのタンクガソリンコックのOリングの交換用で購入しました。ジャストサイズのようでガソリン漏れがピタリと止まりました。純正品だとコック丸ごとの交換で数千円以上かかるので大変助かりました。
- 用途:
- BMW E90 320i ソレノイドバルブ用パッキン
- 対象商品:
- 09353556
ドイツ車は5万キロを待たずしてパッキン類が熱で硬化しダメになる。ゴム品質の悪い純正品は使いたくなかったので探してたところありましたよここに。サイズはピッタリ、値段は純正の4分の1、品質はジャパンクオリティで文句なし。当然リピするつもりですが、高品質過ぎて劣化が遅いため変える機会が減るかも。
- 用途:
- 水道蛇口の修理
- 対象商品:
- 09353373
水漏れがしたので、Oリングが劣化しているのかなと思い購入しました。
結局、原因はこれではなかったので、
問題解決にはなりませんでしたが、他のサイトよりも安い価格で購入できてよかったです。
業者に頼む前に、一度自分でチェックするのもよいと思います。
- 用途:
- 交換
- 対象商品:
- 09353416
Oリングはサイズの一覧から、用途+材質、メーカー+価格で絞り込める方が良いかと思います。サイズを決めて、用途と材質を選んだ中で価格とメーカーで、購入品を決める感じです。現状でそれを使用とすると、複数メーカーのツリーを交互に見ないといけません。
- 用途:
- サイズ間違いで使えなかった
- 対象商品:
- 09353425
この画面のように大きさがわかると助かったのですが、不慣れなためうまく希望のサイズを頼むことができませんでした。
結局、ホームセンターで購入しました
ご意見頂きありがとうございます。
画像につきましては、実際の大きさや色等が異なる場合がございますので、詳細は商品情報にてご確認くださいます様お願い致します。
- 用途:
- ガソリン携行缶
- 対象商品:
- 09353635
ガソリン携行缶の替えパッキンは市販純正品やガソリンスタンドで売られているものは耐久性がなく1年も経たないうちにヒビが入るくせに高額でボッタクリでアタマに来ていた。
こちらの商品は同じくらいの値段なのに耐久性があってすばらしい!
- 用途:
- 機械部品
- 対象商品:
- 09353233
定期交換品であり、モノタロウで必要な分をついで買い出来るのは助かる。入り数を増やして価格を抑えたパッケージも用意してほしい。
ご意見頂きましてありがとうございます。
弊社販売商品に対する嬉しいお言葉を頂戴し、大変嬉しく思います。
なお、材質違いではございますが、弊社プライベートブランド 大阪魂より大変お買い得な100個入のOリングセットが発売されましたので、是非ご利用下さい。
http://www.monotaro.com/g/00370261/
今後、ご利用頂くに当たり、ご意見などございましたらいつでもお気軽にお問合せ下さい。
- 用途:
- 噴霧器のピストンパッキン
- 対象商品:
- 09353452
ニトリルのOリングがすぐダメになるので、これと替えたら4倍以上使った現在でも問題ありません。
どうやら使用している薬剤がニトリルと合わなかったようです。