フィルタレギュレーター オートドレンのレビュー

平均満足度 4.30 (63件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
63件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-06-03
用途:
試験装置の1次エアー供給口に取付
対象商品:
09592694

時々は手動で水を抜きたい時があるが それができない(あまり必要としない)
価格が安いので、心配だったが、
オートドレンの機能を充分果たしている
お買い得かな

3人が参考にしています
2015-08-01
用途:
空圧調整
対象商品:
09592685

小さいながらも性能が良い。

1人が参考にしています
2013-01-23
用途:
ガレージのコンプレッサーに使用
対象商品:
09592685

ガレージの固定配管で使用するので末永く使っていきたいです。

カシワギ・デンタルラボ有限会社 様2015-05-14
用途:
空気圧調整・ドレン除去など
対象商品:
09592685

まったく問題ない、GOODです

仲デンタル・ラボラトリー 様2015-10-23
用途:
歯科技工の作業工程での使用
対象商品:
09592694

以前より使用してた物の老朽化による交換でしたが、軽量コンパクトでコストパフォーマンスにも優れていたので購入しました。
エアー出力調整・水分除去問題無しでした。

2017-06-14
用途:
培養水槽の曝気
対象商品:
09592685

残念ながら買ってすぐにドレン部分から空気が抜けるようになってしまい、全く使い物になりませんでした。新品と交換していただいたのですが、そちらも初めから漏れており、結局返品した上で日本製の別商品を買うことにしました。
交換・返品や使い方の相談は親身になって乗っていただけてありがたかったのですが、その間機器を動かせなかったことを考えると、残念です。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2013-11-06
用途:
エアー工具使用時
対象商品:
09592703

予想以上に効果があり大満足です

1人が参考にしています
2016-04-09
用途:
エアーの浄化
対象商品:
09592685

コンプレッサーの更新にあわせ、エアー工具へのゴミや水分等の混入を防止できて、自動で水分の排出ができるものを購入して見ました。取り付けも終わりましたが、水分自動排出は確認できていませんが、製品の構造から間違いなく自動排出するでしょう。(使用中は、空気圧でフロートが下がって圧着し、無圧になると圧着が解放されてフロートに隙間ができる)

西本紙器株式会社 様2011-01-23
用途:
工場内加工機の保守用
対象商品:
09592685

加工機に使用されていたSMC製のフィルタレギュレータが壊れたので、交換して使用しています。取り付けボルトのサイズ&ピッチが異なったので取り付けには追加工が必要でした。
耐久性等は未知数ですが、今のところ、全く問題なしです。
別の加工機のCKD製のレギュレータフィルタとも交換使用してみるつもりです。

有限会社柴崎塗装工業所 様2012-05-02
用途:
塗装作業
対象商品:
09592685

一般的なメーカーの物と変わらなく使用できます。
この値段は驚きです。

2013-08-26
用途:
パッケージコンプレッサーからの減圧
対象商品:
09592703

取り付けに際し、本体固定ブラケットを挟み込むナットがプラスチック製なので、しっかり固定できない。金属製のナットの方が良い。(透明ボウルを取り外し取り付け時、本体が回転し、ナットが緩む)ブラケットも肉厚が薄く弱弱しい。

2012-08-06
用途:
塗装作業など
対象商品:
09592703

若干の漏れがある。0.5HPのコンプレッサー(空気タンク容量30L)につなぐと1昼夜で0.7から0.1MPaまで減少した。5HPコンプレッサー接続時には気にならない程度である。

2010-12-27
用途:
ベビコンにフィルターなしのため新規取り付けしました。
対象商品:
09592703

安価で小型ながら水分、ゴミがしっかり除去され、安心して圧縮空気が使えます。

1人が参考にしています
2011-12-20
用途:
塗装用のエアガンに接続。
対象商品:
09592685

空圧工具及び補助器の使用自体が始めての私は、付属の説明書では若干理解出来ない部分の有りました。
エアフィルタと同じ要領で使用してみます。(エアフィルタとは、IN側OUT側が逆に成っている。)
価格も安いので納得しています。

2人が参考にしています
2010-12-01
用途:
コンプレッサーの減圧弁として使用。
対象商品:
09592685

特に問題なく使用可能。セミオートドレン、オートドレンともに満足してます。

2012-08-23
用途:
エアーラインの水抜き
対象商品:
09592694

始めてモノタロウブランドを使用してみたが、数カ所不安が残る。
3種類口径のフィルターがありますが、流入量は変わらないと思う。
大量にエアーを使うとレギュレーター能力が低く使用量についていけない時がある。
故障かもしれないが、ドレン排出前にドレン口からかなりの音を出しながらエアーが漏れ、
排出後止まるが気になる。
安かろう悪かろうにならないように

MonotaROからの回答

本製品の最大流量は1分間で2500Lですが、その範囲内でご使用頂いておりますでしょうか。範囲内でのご使用にも関わらず、能力が追い付いていないということでございましたら、製品の不具合の可能性があります。また、エア漏れにつきましても、商品をお調べ致しますので、お手数ではございますが、お問い合わせ窓口まで、ご返品交換をお申しつけ頂きますようお願い致します。

西本紙器株式会社 様2011-12-04
用途:
NC加工機機械の空圧系
対象商品:
09592685

使用当初はなかなか使えるなと思っていたのですが、やはり、設計もしくは品質に難があったのでしょうか、使用開始一年を前にして、ドレン排出時に前後してエア漏れを頻発するようになりました。同時期購入した2台がともに同じ症状なので、個体の問題ではないと思われます。
現在、他社品への再交換を段取り中です。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

品質の改善に努めます。
申し訳ございませんでした。

2011-07-28
用途:
NC加工機へのエア供給
対象商品:
09592685

NC加工機に最初から付いていたフィルタレギュレータが壊れた為、NC加工機メーカーに見積もりをとったら3万円と言われたので、こちらで購入する事にしました。
大変コストパフォーマンスが良いと思います。
商品レビューに「同一の仕様で金額が約1/2のものがありました」とのコメントがありましたので調べてみましたが、金額が半分のものは、「オートドレン」が圧力が0になるタイミングでしか働かないタイプのようでした。
ドレンが満杯になる前に定期的にエア回路の圧力が0になるなら半額のものでも良かったのですが、今回使用するエアー回路は圧力が0になるタイミングが基本的に無いのでこちらを購入しました。

4人が参考にしています
米川電気管理事務所 様2011-02-23
用途:
コンプレッサーのエアー漏れ解消のために既設ものと取り替えた。
対象商品:
09592685

今回は改善点が見当たりません。
全く問題なく、使用しております。ゲージも大きく見やすい。
この商品を選定した時に、同一の仕様で金額が約1/2のものがありましたが(@2300)
何が違うのかが全く分からず高いのもを購入しました(現行品)

visual plan & design 様2011-11-25
用途:
サンドブラスト
対象商品:
09592685

ゲージが正しい角度に取り付けられない

MonotaROからの回答

ご投稿ありがとうございます。
ゲージの取り付けねじが、まっすぐではないということ
でしょうか?
お取替えさせて頂きますので、お手数ですが、詳細をお問い合わせ窓口にお申し付け頂きますよう御願いします。