高粘着潤滑スプレーのレビュー
- 用途:
- 玄関ドアの蝶番グリスアップ
奥まっている場所なのでスプレータイプで、雨は入らないが屋外なので高粘度な物で選びました。時間経過を見ないと検証できませんが、良さそうに思います。
- 用途:
- メンテナンス時
回転する箇所に使用しています。
飛び散らなくて良いです。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
浸透力と潤滑耐久性がよく、農機具のメンテナンスに欠かせません。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 09922936
以前はワコーズ製の高粘着スプレーを使っていたのですが、噴射直後から粘度が高く、ブクブクと泡状になり初期付着が良くないのですが、コチラは最初粘度が柔らかいので浸透性は良好です。
- 用途:
- バイクのレバー等の軸部への給脂
- 対象商品:
- 09922936
吹く時の粘度は小さく奥まで届き、かつすぐに乾いてグリス状に近くなります。グリス状になった状態では粘度が大きいので垂れることもなく潤滑が長く保てます。グリススプレーだと狭いところの奥まで入らないときに分解作業が必要ですがこれだと分解せずに奥まで行き渡ります。
- 用途:
- 屋外設備、機材潤滑剤
- 対象商品:
- 09922936
飛散がないのでポイントに噴射でき周囲に汚れが出ず、耐水性があることから水洗いしても落ちることなく効果が長続きするのが良い。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス等
- 対象商品:
- 09922936
ドアの開閉の度に異音がしだしたので、こちらを使用。一部のレビュー等にもあるように
噴霧後に白くなりました。使用直後はあまり効果を感じませんでしたが、段々異音が解消し
ドアの開閉も軽くなったように感じました。
- 用途:
- 効果長持ち
- 対象商品:
- 09922936
名前に魅了されて購入、車のスライドドアに散布、開く閉じるがスムーズに! どの程度継続して効果が持続するかの実験中といったところ。良い予感がします。
- 用途:
- 植木バリカンの手入れ
- 対象商品:
- 09922936
植木バリカンの切れ味の持続と、使用後の手入れに良さそうだったので購入しました。サラサラの5-56とは比較にならない程しっかりと潤滑成分が残ってくれるので、使用後の手入れには特に好感触を感じております。
- 用途:
- そこかしこの潤滑に使用
- 対象商品:
- 09922936
高粘着だけどグリースではないところがミソですね。まだテスト中で色々なところに吹いてみてますが快適に使用できますね。DCモーターの使ったときは接点の中まで入り込んで始動不良を起こしましたがPTFEとMCAが使用されているので、潤滑性能も高いレベルであることが期待されます。また潤滑剤のスプレーが増えてしまった。