クイックウエルドのレビュー

平均満足度 4.63 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クイックウエルド 隆成コミュニティ
隆成コミュニティ
1,998 / 税込 2,198
実用硬化まで6分間/完全硬化まで4~6時間 研磨可能・ドリル可能・ねじ切り可能 ガソリン・バッテリー液等、優れた耐久性 耐熱、摂氏150度まで 約150kg/cm2の、接着力 【用途】鉄、アルミ、真鍮、銅、青銅、合金、木材、プラスティックなど
30件中 21~30件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
カミテック 様2015-11-13
用途:
プラスティック製品の接合
対象商品:
09922832

今までオートウエルドを使用していますが、速乾性の物をと思い購入。
接着の早さと強度に満足です。

2017-06-06
用途:
補修用
対象商品:
09922832

使いやすく強度も充分でした。また購入を予定しています。

2015-06-26
用途:
折れ、割れ等の接着に使用しています。
対象商品:
09922832

接着力も良く、短時間で作業が出来るので大変重宝しております。

2人が参考にしています
ローダーサビ-ス 様2017-02-01
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
09922832

接着剤かと思ったら違いました、残念でした、、、、、、

山本水産 様2016-05-31
用途:
燃料漏れ
対象商品:
09922832

問題なくオイルを止めることができました。

2013-02-21
用途:
マフラータイコの錆によるピンホールの穴埋め
対象商品:
09922832

ガンガムのように飛んでいったり、割れたりする事が無いので以前より愛用しています。上から耐熱塗料を塗った時の仕上がりもいいです。
本来ならオートウェルドのほうが良いのでしょうが、作業効率を考えてこちらにしています。

1人が参考にしています
2015-02-15
用途:
金属接着
対象商品:
09922832

良好

1人が参考にしています
村井自動車板金塗装工場 様2010-10-15
用途:
従来のバンパーパテでは強度/ねばりの不足になるレベルの割れの補強
対象商品:
09922832

密着性や強度も十分以上にあり、完成塗装後の曲げにも耐えるねばりがあり、役立っています。
値段の面で使用量から考えると容量を増やした業販用のサイズが欲しい所です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の製品ラインナップ展開の参考とさせて頂きます。

2010-01-24
用途:
溶接しづらい所に
対象商品:
09922832

エンジンのアルミ鋳造部品の一部が壊れたのでこの商品を試してみたところ、非常に満足のいく接着強度でした。通常この手の接着剤は開封してしまうと次に使う頃には硬化していまい使えなくなってしまうものが多いが、開封後も25年という長期にわたってメーカーが保障しているので安心だ。
ただ、2種類の溶剤を混ぜるためのプレート等が付属していれば嬉しいと思う。

1人が参考にしています
有限会社久保田オート商会 様2008-11-26
用途:
自動車部品の簡易補修
対象商品:
09922832

鉄、アルミ、プラスチックなど、ほとんどの部品に使えるので、使用範囲がとても広い、耐熱、耐久性に優れているのでマフラーの修理によく使います。欠点は、値段の割りに、容量が少ない所。
耐熱性に優れたワンランク上のJBウェルダーも取り扱ってほしい

4人が参考にしています