ソケットカプラー (ホース取付用)のレビュー

平均満足度 4.21 (80件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ
モノタロウ
539 / 税込 593
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。 【用途】空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
80件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-07-21
用途:
空圧工具との接続
対象商品:
09926104

機能的には大手メーカーの製品と遜色無いように感じた、後は耐久性。

2019-12-03
用途:
トラックのエアータンクに
対象商品:
20734735

脱着タイプを探してたので購入しました。
今思うとワンタッチタイプにすれば良かったかな

2020-06-11
用途:
エアーツールの使用
対象商品:
09926113

今のところ問題なく使用できている。耐久性が気になるが、安価なので買い替えしやすい。

江泉溶工株式会社 様2019-03-02
用途:
エアツールの必需品
対象商品:
09926113

エアツールに必要なパーツなので購入。パーツの脱着もスムーズに出来安心致しました。

協栄鉄工所 様2020-04-13
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
09926095

何の問題もなく使用しています。また、追加をお願い致します。

2019-03-30
用途:
エア配管の接続に使用
対象商品:
09926104

値段は安いものの、工具屋さん等で売ってるのと遜色無く、至って普通に使えてます

2019-02-08
用途:
やっぱりステンレス!
対象商品:
09926095

ホース自体を外で保管している為、どうしてもカプラーがサビてしまってました。
ちょっと高いですが、この商品に変えてさびの心配が無くなりました。

2019-03-09
用途:
エアーの延長
対象商品:
09926104

コストパフォーマンスがよい。
他社製品とそん色はないです。

2019-12-26
用途:
交換作業
対象商品:
09926095

他店より安価に買えました。良かったです。後は耐久性だけが心配です

2018-07-13
用途:
エアー工具に使用
対象商品:
09926104

価格が安いので、助かります。他のメーカーに比べるとホース側がやや細いので、抜けやすいかなと思いましたが、全く問題無いです。

1人が参考にしています
2024-08-02
用途:
エアー工具の接続に
対象商品:
09926095

やはり純正品の方が品質も良く使いやすかった。
廉価商品はそれなり。

2023-10-22
用途:
エア漏れがかなりありました
対象商品:
20734735

残念ながら、コンプレッサーにつないだままだと結構エア漏れがしました。不良品だったようで、交換してもらったら漏れはなくなりました。ただ、雄を差し込んだとき、支持ベアリングが4つなので、他の製品5つに比べると不安が残ります。

3人が参考にしています
2018-09-04
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
09926095

丁寧に作られているので 何の不安も無く使用出来ました。

2019-08-01
用途:
エア配管に使用
対象商品:
09926095

普通に使えます。耐久性も問題無く、安価に入手出来て何時も助かってます。

有限会社中原電器商会 様2017-11-19
用途:
コンプレッサー修理
対象商品:
09926095

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

2022-03-29
用途:
エアードライバー使用時
対象商品:
09926104

エアーが漏れてたので、取替ました、ぴつたり止まりました、
安かつたのでよかつた。

2021-08-17
用途:
コンプレッサーの配管に使用
対象商品:
09926095

サイズを間違えました。やはり、寸法表記が甘い気がします。一覧表示ではホース径が記載されておらず、品番または注文番号をクリックしてその部品の詳細まで行かないと、対応ホース径が確認出来ないのは少々煩わしいですね。ユーザーとしては、「この型で、この呼び径と対応ホース径(タケノコの寸法)がわかれば」十分だったりします。それが一覧表示から確認出来れば、品番毎に一つ一つ確認する手間が省けます。この煩わしさ、品物によってあったり無かったりするのは、発展途上ということなのでしょうか。 今回は勉強と割り切り、いずれコンプレッサーのタンク増設や分岐配管増設に備えて予備として保存しておくことにします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便申し訳ありません。ご意見は参考にさせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします

佐藤 溶工 様2017-09-04
用途:
工事現場
対象商品:
09926104

普通に使用できますが、 カプラーの接続時に少し引っかかりがあり、はまりずらい

ジーケーサービス 様2017-05-08
用途:
修理
対象商品:
09926104

ソケットに違和感を感じた際、この値段なら躊躇なく交換できていいですね(^-^)
使用に関しても全く問題ありません。

2017-04-08
用途:
エアーホースの取り付け用
対象商品:
09926095

ゴムエアーホースの取り付け用として使用しているが某ブランドと変わりなく使えます。