ミニ平型ヒューズ電源のレビュー

平均満足度 4.61 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニ平型ヒューズ電源 エーモン
エーモン
399 / 税込 439
既存のミニ平型ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。 【用途】電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
大滝オートサービス 様2024-01-22
用途:
作業時に使用
対象商品:
09936096

車にETCを付ける時に従来のヒューズ電源より電気を取る際に使用する。

braingate 様2022-09-01
用途:
オートバイのUSBポート設置での配線に
対象商品:
09936096

いつも思う事だがエーモン工業の製品はニッチだが確実に需要のあるモノづくりをしていると思う。今回のバイク用USBポート設置でのヒューズ付ケーブルやクルマのドラレコ配線時のシガーソケットケーブルなど痒いところに手の届くものが揃っていてしかも品質に安心感がある。またそのうちお世話になるはずだ。

有限会社魚利 様2022-07-25
用途:
自動車の電装品取り付け
対象商品:
09936096

安い物よりエーモンの物が造りが良いのでエーモンを使ってます

2022-03-01
用途:
クルマいじり
対象商品:
09936114

急いで欲しかったものがすぐに届きました。助かります。

有限会社神山モータース 様2020-10-28
用途:
ETCその他の電源
対象商品:
09936114

シガライターの配線から電源取りができないような時に使用しています。

2020-09-17
用途:
バイクの電源の取出し MT07

15A、ヘッドライトヒューズから電源取出し。
シガソケUSB電源付けました~。簡単でした。

2020-12-15
用途:
ヒューズから電源を取るとき
対象商品:
09936096

ヒューズから電源を取り、キーオンにしたときに電源が入り、また接続も非常に簡単なので気に入ってます。

1人が参考にしています
GRAND CIEL DEUX 様2020-11-25
用途:
グリップヒーターの電源の取り出し
対象商品:
09936096

バイクの電源取り出しに使用しました。コードもそんなに太くなく、作業は割と簡単でしたが、防水仕様が欲しいと思いました。

たなか総合技術研究所 様2020-05-06
用途:
車の電装品用の電源取り出し
対象商品:
09936123

自動車の追加電装品の電源取り出しに既存電線を分岐コネクタで取り出す方法だと電流に制限が有る。ヒユーズホルダーの予備から取り出せば既存電線を加工する事無く安心して電源が得られる。

2021-01-11
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
09936096

エーモン工業の製品はいつも安心して使用できます。◎

2020-08-06
用途:
ETC、ドライブレコーダーの電源取出し
対象商品:
09936096

安心のエーモン製です。常に各アンペア在庫しています。

2020-03-02
用途:
バイクのUSB電源設置
対象商品:
09936096

ホンダバイクにスマホ充電用に、本体バッテリよりUSB電源を取るために使用。
バッテリ放電の軽減用として、キーONによるリレー励磁用に当該商品を利用しました。
電線の長さも配線美化には必要な長さと言えます。その結果、スマホ充電は希望通りの結果となり満足しています。

2020-03-13
用途:
バイクのUSB電源取り出し時
対象商品:
09936132

簡単にヒューズから電源が取り出せ便利です。品質もよく不具合ありません。

2019-07-18
用途:
バイクの電圧計装着
対象商品:
09936096

簡単に取り付けができて、元配線も傷つくことが無いので良いと思います。

2019-03-18
用途:
バッテリを外部から充電するために使用
対象商品:
09936105

別の機器の電源を取り出すことが、本来の目的かも知らないが、この部品に入れ替えることで、奥まった位置にあるバッテリーを取り出さずに充電することが可能になった。非常に便利である。

2019-04-29
用途:
電源の取出しに
対象商品:
09936114

安心のエーモン製です。つくりもアフターサービスも良いです。

2018-05-22
用途:
乗用車に使用
対象商品:
09936132

車にドライブレコーダーを取り付けることになり電源(シガレット)が一杯になってしまったのでヒューズからとることになり購入。問題なく作動しています。今後、電源が必要になったときはヒューズからとりたいと思うのでそのときはまた購入します。

2018-06-12
用途:
バイク用電源として
対象商品:
09936096

狭い所にこちらの電源装置を設置したため、接触不良が生じましたが、別な部品を購入して設置したところ解決できました。

上村 様2018-08-16
用途:
電源取り
対象商品:
09936123

間違って買ってしまった。
最近の車は、低背ヒューズが、ほとんどみたいです。

2018-03-06
用途:
自動車配線からの電源取り出し
対象商品:
09936096

管ヒューズが入っていて安心度があることと、配線分岐などの手間がいらないことで初めて使ってみました。それらの効果は感じるものの、仕様と金額のバランスで言えばやや高い商品ですね。