大容量電源取出しコードのレビュー

平均満足度 4.41 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
大容量電源取出しコード エーモン
エーモン
1,998 / 税込 2,198
スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護 【用途】アンプなどへの大容量電源の取出しに。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-23
用途:
車のバッテリーからの別回路作成のため
対象商品:
09937907

40アンペアヒューズが、あらかじめついているのは安心で使いやすいです。

朝倉商会 様2024-07-16
用途:
バッテリーからの電源取り
対象商品:
09937907

大容量の5mmコードがありそうでないので購入しました。

2021-08-02
用途:
燃料ポンプバッ直配線
対象商品:
09937907

燃料ポンプの交換に合わせて、バッテリーから直接電源を取るために使用しました。ここまでの容量は必要ないし、ヒューズも管でよいとは思いますが安心料と思えば安いものです。
配線してエンジンも問題なくスタートできました。

1人が参考にしています
ムーンテック21 様2021-05-18
用途:
自動車 配線
対象商品:
09937907

施工条件にピッタリの商品でした。 コードの規格が判らないので 別途 耐熱耐油のチューブを合わせて使いました。 同様の 5sqの黒色コードが
有ると便利なので 製品化をお願いしたいです。 普通車インパネ廻りなら 6mは要らないので 半分に切ってアース線に出来ます。 が、見栄えが悪いので熱収縮チューブ(コスト増)で対応しています。

1人が参考にしています
2020-10-22
用途:
ヘッドライト電圧低下に
対象商品:
09937907

30年近く前のホンダ・ビートはヘッドライトが暗くて車検更新で度々不合格。
光量UPの為にリレーを装着するには、後部にあるバッテリーからケーブルを引かなくてはならずこちらを利用しました。
配線もしなやかで扱いやすかった。要所要所にはコルゲート・チューブも併用し、配線保護も考慮しました。

3人が参考にしています
2020-04-02
用途:
バッテリーの増設
対象商品:
09937907

クオリティ高そうで耐久性も良さそうでお値段以上ですかね。此の様な商品は使い込んで見て初めて分かると思うからすぐには何とも言えないですね。

2019-08-26
用途:
バッテリーと通信機器を接続し、非常時に使用する。
対象商品:
09937907

40アンペアのヒューズが付いており、コードも柔らかく大電流供給に最適で安心感ある。現在は、非常用に通信機器と接続しているが、今後、インバーターと接続予定である。(2本購入済)

1人が参考にしています
2018-11-13
用途:
車にウィンチを取り付け

問題ありません。発送も早かったです。無事取り付けました。

2人が参考にしています
K.works 様2017-08-22
用途:
車内への常時電源引き込み
対象商品:
09937907

そうそう使うものではないのでセットされているのはありがたい。

設備電算親睦会 様2017-04-17
用途:
キャンピングカーに
対象商品:
09937907

キャンピングカーに電源線として使います。アンプじゃないが専用の線を買うより安く尚且つ丁寧にヒューズもついているから流用します。

カーサーポートサービス 様2017-02-02
用途:
バッテリー直からの配線
対象商品:
09937907

配線の長さも余裕があり、ヒューズまで着いているので助かる商品です。
配線の被覆がちょっとやわらかく剥き辛い部分がある

東自動車 様2016-11-17
用途:
自動車修理
対象商品:
09937907

在庫が豊富で納期も早くコストパフォーマンスにも優れています。

2016-01-16
用途:
古いユンボの電源取り出しに使いました。
対象商品:
09937907

特に問題もなく電源取り出しに使えました。30年前のユンボなので純正部品がなくてメインヒューズとして使いました。

2015-03-26
用途:
電圧降下を抑えたい電源ライン
対象商品:
09937907

5sqのケーブルの短い商品はなかなか無いので、試作に使う分量として本商品はたいへんありがたいです。できれば、黒の6m商品もあるとたいへん嬉しいです。

1人が参考にしています
2013-04-29
用途:
船舶の配線
対象商品:
09937907

1000Wインバーターを取り付けの際に使用しました。
可能ワットは960Wでギリギリです。

3人が参考にしています
2017-04-29
用途:
電装系
対象商品:
09937907

被覆が艶あり赤でビニール感でフニャフニャしすぎでした

南十勝印刷企画 様2015-04-03
用途:
ウインチの電源として
対象商品:
09937907

大容量の歌い文句につい、ウインチを動かして暫くして付属の40Aのヒューズが切れてウインチがとまった。これの100Aタイプってありませんかね。せめて100A(アンペア)のヒューズってないもんでしょうかね。バッテリーから直接とりたいので。
サーキットブレーカーなるものでも30A位までしかないんですもね。?

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、100Aヒューズは
弊社では取り扱いございません。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。