カプラー(ロック付)のレビュー

平均満足度 4.75 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カプラー(ロック付) エーモン
エーモン
189 / 税込 208
端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。 【用途】2本のコードを同時に接続できます。
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-05
用途:
規格が同じですが合いません。

同一規格のモノタロウとエーモンではうまくハマりません。気合い入れれば抜けますがとても渋いです。

2025-01-21
用途:
自動車電装

自家用車の電装取付けで使用しました。
ホームセンター、カー用品店では意外と置いてないところが多く、何店も回るのも大変ですので、こちらで即購入です。

株式会社 池田竹店 様2024-02-08
用途:
バイク用
対象商品:
09932343

趣味のバイク用、配線をいじろうと試験的に購入です。

2023-01-15
用途:
バイクの電子部品追加
対象商品:
09932325

バイクの配線に電子部品を追加するときに使用。純正とつなげるので良いです。

高橋タクシー 様2020-10-29
用途:
車内配線に取り付け
対象商品:
58165825

作業しやすいです。
以前もっと小さい超細線用を使ってましたが、自動車配線はこのサイズが、ベストだと思います。

1人が参考にしています
2020-05-06
用途:
バイクの鍵をECUに登録
対象商品:
09932325

ホンダのバイクの予備キーをECUに登録するために細工をするために使用しましたら、

2019-12-09
用途:
補修用部品に最高でした。
対象商品:
09932325

オス、メスの組み合わせのセットでしたので良かったです。

2019-09-02
用途:
バイクの配線作業
対象商品:
09932325

バイクの配線作業に完全に純正ハーネス互換で問題なく使用できました

2019-05-28
用途:
オフロードバイクの保安部品の作成
対象商品:
09932343

6極カプラはホームセンター等で扱っていないのでこちらで購入しました。フロント周り、リア周りで2セット使用。

2018-06-03
用途:
Ja11ウィンカーカプラー交換
対象商品:
09932325

防水仕様の大きなカプラーから小型ロック式の商品に交換しました。軽量化はもとより取り回しに余裕ができスッキリ取り付け出来ました。

2017-03-31
用途:
自動車配線に使いました。
対象商品:
09932325

ナイロン製は安心できます。予備端子がもう一組あるセットだと利用しやすいと思います。

有限会社西日本PFE 様2016-03-11
用途:
電気導火線の脚線処置用に使用、搬送時は誘導防止の為のショートピンとして、現場では効率よく接続する為に使用
対象商品:
09932325

現場での作業の効率化を計るために利用しています。
安価なので高望みはできませんが、時々FとMの爪の勘合が悪いときがあります。

2016-02-29
用途:
車やバイクの配線の接続。
対象商品:
09932325

防水を求めない所にはこれがコスパ抜群。

1人が参考にしています
兼久電器 様2015-02-05
用途:
バイクの修理、改良
対象商品:
09932334

特に問題なく使用できました。

2014-04-07
用途:
充電器の出力側とケーブルの入力側のカップリングに使用しています。
対象商品:
58165825

エーモン工業の製品はホームセンターでも買えますので汎用性があります。金具とコードのカシメが弱かったため、コードが抜けました。カシメめには「馴れ」が必要です。

1人が参考にしています
有限会社 彩井美 様2021-06-06
用途:
カブ50のキーシリンダーの配線として
対象商品:
09932343

商品については満足ですが、金具が6Pであれば6個しか入っていないので、化しめるのを失敗してもいいように1個余計に入っていたら良いと思いました

2015-02-05
用途:
コネクター接続
対象商品:
09932334

メーカー品なので安心して使えます。

2014-04-10
用途:
充電器の出力側とケーブルの入力側のカップリングに使用しています。
対象商品:
58165825

カップラーに挿入する金具とコードを上手にカシメておかないと、コードが抜けて金具だけカップラーに残ります。コードとの接続が容易な金具を希望します。

2015-01-12
用途:
重機の配線補修
対象商品:
09932325

価格が安価で良い。

2014-01-12
用途:
オートバイのカプラーが劣化したので交換しました。
対象商品:
09932343

カプラ-だけの交換で済んだので安価でできました。