- 用途:
- バイクや車に
- 対象商品:
-
09940025
細目ナットが1個から買えるのは非常に助かります。
品物も画像より綺麗でした。
- 用途:
- 自動車部品修理時
- 対象商品:
-
10768843
自動車はこのタイプのナットが多いのになかなかモノタロウでも無い。特に8mmボルト使用はほとんど対辺13mmのナットだ。このような対辺12mmのナットはありがたい。
ステンレス製があれば(★5個)もっといいんだが。
- 用途:
- 傷んだ部品の交換に
- 対象商品:
-
10768834
ばら売りで、格安で売っているので有り難いです。
品質も十分です。
1人が参考にしています
- 用途:
- 自動車の整備
- 対象商品:
-
10768843
競技のレギュレーション上、ハイテンションボルトが必要でしたので、これを購入しました。
- 用途:
- クルマの補修
- 対象商品:
-
10768834
対辺サイズが特殊なナットで、ホームセンター等では取り扱っていません。
1個から購入できて非常に助かりました。
- 用途:
- 燃料タンクのメンテナンス
- 対象商品:
-
09940025
12mmP1.25の細目ナットがバラで買えるのは有り難いです。
傷ついたボルトのネジ山にも負けなかったので、素材の強度はそれなりに有ると判断できます。
- 用途:
- 自動車メンテナンス
- 対象商品:
-
09940025
1個から購入でき助かっています。ステンレスがあればなおいいです。
- 用途:
- 部品ワンオフ加工に
- 対象商品:
-
34917285
ナット一個買いに行って取り寄せでまた取りに行くとか時間の無駄なので取り扱っていてよかった。焼き入りなのもうれしい。
- 用途:
- 思うサイズがあって。
- 対象商品:
-
34917285
M20と大きなサイズのナットでかつシャーシに使うピッチの小さいネジ山なので、半分無いかな?と諦めてましたが、検索2ヒットしてくれて助かりました。
表面はサビ止め処理の亜鉛メッキがされていて、作りは悪く無いです。
- 用途:
- 器具修理用
- 対象商品:
-
10768834
この規格(対辺12)のナットの小売がなかなかなく助かりました。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
- 対象商品:
-
10768843
ホームセンターには中々無いサイズです。
1つから購入出来るので助かります。
- 用途:
- エアコンプレッサーのメンテナンス
- 対象商品:
-
09940034
特別な商品では無いので特に問題となる事は無く普通に使える。
1個単位で購入できるのは嬉しい。
- 用途:
- シャフトの固定
- 対象商品:
-
10768843
いろいろなパーツがまとめ買いできるので助かります。
- 用途:
- 車の整備
- 対象商品:
-
10768834
強度抜群、何よりコストパフォーマンス高いです。予備も含めて定期的に購入しています。
- 用途:
- ジムニーのドラム固定用
- 対象商品:
-
09940025
このピッチのナットはホームセンターに無く純正品を買っていた
ジムニーのリアをOHする時に必ず取り外すが
再取り付けの際ナメてしまうことが多い
価格も安く耐久性もあるので予備としてストックしています
- 用途:
- 自家用車の修理、改造
- 対象商品:
-
34917267
普通に使えると思います
- 用途:
- 工作機械整備
- 対象商品:
-
34917276
その辺で売ってないので、商品はとても満足ですが、バラのナットやネジは、
そう少し送料が安くなると良いと思います。
- 用途:
- ポリッシャーのロックナット
- 対象商品:
-
09940034
使用するポリッシャー軸がM14 P1.5という特殊サイズだったので大きなワッシャーとハンダ付けしてアタッチメントを自作しました。
特殊サイズながら1個から頼めるのはありがたい。
- 用途:
- トラック荷台架装
- 対象商品:
-
09940025
M12のナットが細目であることを見落として購入してしまいました。細目でないものは見つけられませんでした
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
-
10768834
問題無いと思います。