バッテリー補充液のレビュー

平均満足度 4.50 (96件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バッテリー補充液 古河薬品工業
古河薬品工業
96 / 税込 106
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
96件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-15
用途:
軽トラックに使用

バッテリーが寒くなってくると弱くなってきます、
確認すると、液体が少ないので、補充することになりました。
今はエンジン一発で、かかります。

2025-04-01
用途:
春の定期整備
対象商品:
60526383

農業機械を使用しているため、春になるとさまざまな機春になると自宅の農機具を使用するため、整備します。
必ずバッテリーの充電は必要なので、補充液を充填後、充電作業を行います。

2023-10-30
用途:
車のガラス内側の清拭用として
対象商品:
09954917

車のガラス内側は、知らず知らずのうちにうっすらと汚れで白濁してきます。専用のクリーナーもあるようですが、純水という意味で、このバッテリー補充液を使用してみました。本来は目的外使用かと思いますが、驚くべき清拭力を発揮し、スジの残りもなく、大変簡単にキレイになりました。あくまでも自己責任での使用ではありますが、高価な専用品より安価であり、化学的には真っ当な純水として目的を達することができました。

4人が参考にしています
2023-10-15
用途:
車整備
対象商品:
09954926

精製水の代わりとして窓の拭き掃除やクーラント希釈用として使用してます。
2Lのが手頃で使い良いです。

1人が参考にしています
2023-10-10
用途:
精製水
対象商品:
60526383

小分けの精製水として助かります。大容量は使いきれないのでこのくらいだと場所を取らずに収納できるので2.3本買っておきます。

2023-09-30
用途:
メンテナンス作業に
対象商品:
09954917

バッテリーのメンテナンスや用途外ながらガラス面の拭き掃除で使用。
コスパが良く問題なく使えています。

2023-06-03
用途:
自動車のメンテナンスで
対象商品:
60526383

某社の青いバッテリーのシールを剥がして補水しました。
少量でよかったので安価で助かります。

2023-03-02
用途:
車輌メンテナンス用に
対象商品:
09954926

ほぼ定期的に購入しています。どうしても見落としがちになるバッテリー液ですので、今回大量消費してしまっての購入です。
18リットルサイズにバージョンアップしようか悩みどころです。

2023-08-20
用途:
自家用車のバッテリーのメンテナンス
対象商品:
09954926

チューブなどの延長ノズルがあれば入れやすくてもっと便利だろうなと感じました。

2023-05-27
用途:
洗車
対象商品:
60526383

車の窓ガラス拭き用として購入。水道水の斑点が綺麗になります。

2023-02-18
用途:
車の車内清掃
対象商品:
60526383

本来の使用方法ではないのですが、スプレーボトルに移し替え、車の内側ガラス拭きに使用しております。
精製水で不純物が無いので、拭きムラが残らず綺麗に拭きあげられます。

3人が参考にしています
2023-08-22
用途:
車の
対象商品:
09954917

車のバッテリーの補充液に購入しました。コスパ重視で購入です。

2022-07-19
用途:
整備
対象商品:
60526383

最近の車のエンジンルームは混み入っていてバッテリー液量の点検もなかなか困難ですが、適切にチェックし補水すれば寿命も伸びると思っています。
手元のストックがなくなったので、「ついで買い」で購入しました。

出安 様2022-09-08
用途:
漁船のバッテリー液の補充用に購入しました。
対象商品:
09954926

早く届けてくださりありがとうございました。商品は完璧で問題ありません。

2022-05-16
用途:
バッテリー液の補充に使用
対象商品:
60526383

メンテナンスフリーのバッテリーですが液の補充が必要で少量で良かったので安くて丁度良い量でした。

1人が参考にしています
2021-11-22
用途:
フロントガラス内側の清掃
対象商品:
09954917

フロントガラス内側の曇りを簡単に落とせました。
お好み焼き用のような100均のプラスチックヘラに綺麗なウエスを巻いて、この補充液をしみ込ませてゴシゴシと拭きあげるだけです。

4人が参考にしています
2021-11-13
用途:
大型バッテリーの補液
対象商品:
09954926

サイクルバッテリーの補液に利用しています。2リットル入りなので大きなバッテリーにも十分使えます。

K.T.クラフト 様2022-08-15
用途:
問題なし
対象商品:
09954917

古いタイプのバッテリーに使用してます。特に問題ありません。

2021-09-12
用途:
バッテリーのメンテナンス
対象商品:
60526383

一度にまとまった量を使用することはありませんので,常時備えておく程度でしたら,これで十分と思います.補充液として使用しますので,品質については判断出来ません.この品でしたら問題なく使用出来ると思っています.

2022-08-23
用途:
バッテリーメンテナンス
対象商品:
09954926

昔から使っていて変わらない。安定の物。
補充はしやすくないですが・・・