コンプレッサーオイルのレビュー

平均満足度 3.57 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンプレッサーオイル RAMCO
RAMCO
15,980 / 税込 17,578
熱・酸化安定性に優れカーボン付着を起こさないので長期間安心して使えます。 潤滑性、防錆性、水分離性、消泡性に優れた高性能コンプレッサーオイルです。 低速から高速まで広い速度範囲で運転されるため、気体は圧縮により高圧温度となります。 空気、ガス圧縮機のシリンダーやローター等の気体と接触する部分の密封と軸受・歯車等の潤滑にご使用ください。 粘度温度特性、摩擦、磨耗防止、劣化防止、生成推積防止に効果を発揮します。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
川村自動車 様2020-08-12
用途:
コンプレッサーのオイルを全部取替え致します。
対象商品:
09956107

まだ白色の泡が残りますので、もう1回取り替えます。
(エンジンオイルばかりを使っていた)

有限会社恩田タイヤサービス 様2015-01-24
用途:
エアーコンプレッサー
対象商品:
09966643

今回初めて使用してみた。
価格は満足の部類に入るが、エアーのにおいがガス臭くなった。
使用始めは、何のにおいなのか分からなかったがコンプレッサーのエアーと判明。
仕事柄毎日においをかぐため、気分が悪くなります。
いままでいろんなオイルを使用しましたが、今回が初めてです。
使用2日ですがオイルを交換します。

2014-01-24
用途:
コンプレッサーのオイル交換用
対象商品:
09966643

オイル自体は初めて使用すので、経過を見ないと今のところ解らない。
劣化が酷いようなら今後購入することはないと思う。
ノズル付きは助かる。

GT電子有限会社 様2012-02-14
用途:
エアコンプレッサーオイルと成形機の自動注油オイルとして使用。
対象商品:
09956116

特に特殊なものではないので商品そのものが優れているかどうかは当方にはわかりませんが消耗品ですので欲しい時にすぐに届くという事が非常に有難く助かります。

1人が参考にしています
2013-03-09
用途:
コンプレッサーメンテナンス用
対象商品:
09956116

オイル自体に問題は有りません。
ただ、今回、10缶購入しましたが、その内、1缶よりオイル漏れが発生していました。
運送業者が置いて帰った後(当社の人間が移動する前の場所に)オイル漏れ発見。
運送業者の運び方に問題があると思いますが、微妙な変形部から漏れていたので
容器自体の強度にも問題があるのかもしれません。
漏れが発生しているものから、使用しますのでクレーム連絡はしませんでしたが
輸送方法含め、納品後に漏れないようしてもらいたいです。

T-FACTORY 様2012-05-28
用途:
コンプレッサーオイル
対象商品:
09966643

問題なく使えてます。

2011-12-08
用途:
コンプレッサー用
対象商品:
09966643

価格が安いので頻繁に交換できます 性能も問題無いようです